您好 TI:
我使用 my_encoder 内核对1080p 图像进行编码并获取一个 h.264文件。 当在 电脑播放机上播放时,图像 在图像的末尾(右下)似乎缺少一小部分。播放机解析的分辨率为1920*1072。
提示:my_encoder kernle 是通过 对 tirc_encode 源代码的 regerence 实现的、该源代码基于 V4L2。

我认为原因与本链接中提到的原因相同:
然后我将高度设置为1088 (从另一个中学到)。 我只得到下面显示的图像。

需要的是: SDK_08_01_LA 中 vxe_v4l2.c 中的函数'vxe_s_fmt ()' 似乎不提供用于设置'cROP_params'的接口。 此参数在该函数内静态设置为0。 因此、我无法在外部设置"Bottom_cROP_OFFSET = 8"、除非手动修改此功能。
您对此有什么建议吗?
此致、
Damon