主题中讨论的其他器件:TDA4VM
。、我们测试了 qbu 的性能、例如消息延迟 μ s
,比较启用和未启用 qbu 时接收和发送高优先级消息的延迟。
我们发现、在启用 qbu 后、延迟没有显著改善。
我们通过 iperf 发送数据、同时通过用户空间中的套接字发送数据、如下所示:
iperf3 -c 192.168.100.20 -u -b500M -l1472 -t300
iperf3 -s
它映射到队列0。
和 ethtool -l eth0类似如下:

然后、我们 通过用户空间中优先级为3的套接字发送数据、结果如下所示:

GAP1是接收和发送高优先级消息的延迟。
7.如果没有 qbu、结果如下所示:

启用 qbu 后、延迟不会显著改善。
您能告诉我这一结果的原因吗?