This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:M4未使用

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1162305/am623-m4-unused

器件型号:AM623

您好、如果未使用内部 MCU (M4)、是否可以将其保持在复位状态(MCU_RSTz 拉低)? 这种较低的功耗或与 M4相关的 EMI、还是有更好的方法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven Richardson10

    感谢您的查询。

    这种较低的功耗或与 M4相关的 EMI、还是有更好的方法?

    您能否详细说明 您的问题、包括用例

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Steven Richardson10、

    请参阅以下内容  

    M4具有专用的 LPSC、因此 M4可以断电、而不是保持复位状态、这样可以节省所有功耗。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Steven Richardson10、

    对于您提到 的用例、不建议使用具有下拉配置的 MCU_RSTz。

    此致、

    Sreenivasa