This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:有关"DDR1_A[0:15]&quot 的问题;

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1162234/am5728-questions-about-ddr1_a-0-15

器件型号:AM5728

AM5728具有 EMIF 的地址引脚 DDR1_A[0:15]。
我需要对此引脚的功能进行一些澄清。

我支持的应用正在考虑一种方法来检查 AM5728和 DDR3之间的信号连接是否短路/开路。
在考虑这一点时、一种方法是使用一个地址、其中引脚彼此相邻是不同的电压电平。

例如、如果一个地址引脚为"低电平"、则其旁边的地址引脚为"高电平"。
这样、彼此相邻的引脚之间就不会有两个同时为"低"或"高"

您能否帮助提供有关地址/如何为此使用 DDR1_A[0:15]的注释?

查看 TRM 中的存储器映射、我了解以下范围适用于 EMIF。
但是、似乎地址总线只有16个引脚、感觉这些引脚无法设置...?
Q2:0x8000_0000~0xBFFF_FFFF
Q3:0xC000_0000~0xFFF_FFFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DDR3分为多个存储器组、其中每个存储器组都有行和列。 因此、当访问特定的存储器位置时、地址由组、行和列决定。

    组由组地址(BA[2:0])引脚确定。 在 ACT 命令期间、行由地址(A[15:0])引脚确定。 在执行读或写命令期间、该列由 A[11、9:0]确定。

    当尝试访问 DDR3存储器时、AM5728内的 EMIF 将系统地址(例如:0x8000000)转换为特定的组、列和行。 确切的映射将取决于所使用的存储器(大小/架构)、EMIF 数据总线是配置为16位还是32位、以及 IBANK_POS 参数。

    您可以在 TRM 中找到更多信息、请参阅第15.3.4.12节 SDRAM 地址映射

    https://www.ti.com/lit/pdf/spruhz6 

    此致、
    Kevin