AM5728具有 EMIF 的地址引脚 DDR1_A[0:15]。
我需要对此引脚的功能进行一些澄清。
我支持的应用正在考虑一种方法来检查 AM5728和 DDR3之间的信号连接是否短路/开路。
在考虑这一点时、一种方法是使用一个地址、其中引脚彼此相邻是不同的电压电平。
例如、如果一个地址引脚为"低电平"、则其旁边的地址引脚为"高电平"。
这样、彼此相邻的引脚之间就不会有两个同时为"低"或"高"
您能否帮助提供有关地址/如何为此使用 DDR1_A[0:15]的注释?
查看 TRM 中的存储器映射、我了解以下范围适用于 EMIF。
但是、似乎地址总线只有16个引脚、感觉这些引脚无法设置...?
Q2:0x8000_0000~0xBFFF_FFFF
Q3:0xC000_0000~0xFFF_FFFF