This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:每个 DLL 是否支持扩频?

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1126684/am5718-is-spread-spectrum-is-supported-for-per-dll

器件型号:AM5718

您好!

在 AM571x 和 AM570x Sitara 处理器技术参考手册(修订版 J)中、第3.12.1节不支持的功能(寄存器和位)、每个 DLL SSC 的寄存器位全部为阴影部分、 因此这意味着不支持 SSC、对吧?

我可以向 CM_SSC_DELTAMSTEP_DPLL_PER 和 CM_SSC_MODFREQDIV_DPLL_PER 写入值、写入的值可以保存在这两个寄存器中。

但是、在将  CM_CLKMODE_DPLL_PER 的位15 DPLL_SSC_EN 写入1后、读取值为0。 这也表明每个 DLL 不支持 SSC?

是否有任何文档说明 AM5718处理器中哪个 DLL 支持 SSC?

谢谢、

Peng、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的.. 由于无法设置 DPLL_SSC_EN、因此您不会进入 SSC。

    Kevin