This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何在 POK 测试中使 ESM 错误引脚进入活动状态

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1127736/tda4vm-how-to-make-esm-errorpin-go-in-active-in-pok-test

器件型号:TDA4VM

大家好、 我运行了 SDL_POK_TEST_APP、当生成 ESM 中断时、错误引脚变为活动状态、

在 ESMApp_inISR 中

SDL_ESM_resetErrPin 清除 ESM 事件并 使 errorpin 保持活动状态大约100ms、但之后、errorpin 将再次保持活动状态。

我在 TDA4_NDA 中发现了这一点

如何从 OV/UV 恢复或清除错误以将 errorpin 从有效更改为无效? 将修整值重新配置为良好设置 似乎无用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要删除错误--将修整值更改为良好的设置

    那么您将需要清除 ESM 标志。