This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP3503:POP 封装

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/874634/omap3503-pop-package

器件型号:OMAP3503

您好!

目前、我的客户在 POP 封装的顶部实施了内存。 但内存将处于 EOL 状态。 因此、他们 正在考虑更改 POP 实现并使用底部存储器接口。  在这种情况下、即使顶部没有拉堆栈存储器、PT 板上的安装(焊接)、运行、静态电阻等是否与正常 IC 组件一样得到保证?  毕竟、如果 POP 存储器不是预堆叠的、是否需要更改为在顶部没有暴露连接端子的正常 CUS 封装?

此致、

Ohhashi 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 POP 封装而不填充 POP 存储器会导致每个 DDR 信号上出现短存根、从信号完整性的角度来看、对于高速接口而言、这是不可取的。  我建议切换到 CUS 封装。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James - San、

    感谢您的建议。

    此致、

    Ohhashi 女士