This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:热复位、NMI 和 LRESET。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/875468/tms320c6678-warm-reset-nmi-and-lreset

器件型号:TMS320C6678

您好!

在我的系统上、无需支持 DSP 内核复位或 NMI。

如果不需要 DS 表7-46 (引脚 CORESEL[3.0.0]、LRESET、NMI 和 LRESETNMIEN)所述的功能、我可以忽略这些信号并只终止它吗?

关于热复位、根据我的理解、它适用于 DSP 内核复位。 如果我的应用不支持该功能、我可以终止 LRESET 而不使用它吗? LRESET 引脚是否具有其他功能?  LRESETNMIEN 引脚也是如此。

谢谢、

艾雷兹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erez、

    C6678必须控制四个复位:PORz、RESETFULLz、RESET 和 LRESET。  LRESET 是本地内核复位和提供的最少使用复位。  如果您未使用内核复位、则应将 LRESETNMIEN 拉为高电平并将 LRESET 拉为高电平。  RESET 被标记为软复位。  这通常用作软件控制复位、并在数据手册的第7.5.3节中进行介绍。  如果您不控制复位信号、它也应该被拉高。  当器件首次通电时、必须使用 PORz 和 RESETFULLz 复位信号、并且必须遵循数据手册中定义的电源排序。  对于未使用的复位引脚、例如 LRESET 和 LRESETNMIEN、我建议您使用外部上拉电阻器来确保始终处于有效的关闭状态。  如果不使用复位、也是如此。

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的重播!

    是否有针对 CORESEL[3.0.0]的附加功能、但是选择要复位的内核?

    虽然 DSP 软件升级需要在 DSP 重新启动后进行、但应执行什么复位类型? 软复位?

    此致、

    艾雷兹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erez、

    CORESEL 引脚仅在使用 LRESET 输入时使用。  如果您将 LRESETNMIEN 拉至高电平、则 CORESEL 无法正常工作。

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bill!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    根据 DS、当 LRESETNMIEN 设置为"1"时、所有其他 CORESEL[0...3]、LRESET 和 NMI 无关。

    在我的设计中、这7个引脚未使用、也未连接。 我可以将其保持打开吗? 它具有内部 PU/PD、不是吗?

    如果必须从外部终止、请确认以下内容:

    RESETNMIEN PU

    CORSEL[0...3] PD

    NMI PU

    LRESET PU  

    艾雷兹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以确认吗?

    艾雷兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erez、

    您不需要对所有七个信号进行外部拉取。  我始终建议外部拉取与器件复位相关的信号。  在这种情况 下、最小值将是 LRESETNMIEN 信号上的上拉电阻、以确保其保持高电平状态。  一般来说、我也会在外部上拉 LRESET 信号、但如果 LRESETNMIEN 被拉至高电平、这并不是真正必要的。

    此致、Bill