器件型号:TDA4VMXEVM
您好!
[我最初将此邮件发布到 meta-ti 和 meta-Arago 邮件列表中、但尚未收到回复、因此我想也可以在此处尝试]
我尝试仅使用 meta-ti 而不使用 meta-Arago 获取在 J7 EVM 上运行的基本映像、因为我想使用此板、但不需要大多数 TI SDK 支持。
我使用的是 J7-EVM 机器类型、我获得了成功构建、但没有 u-boot 输出。 相比之下、我使用 meta-Arago 构建的 SDK 获得了精细输出。 如果我从 SDK 复制引导分区、我可以获取 u-boot 输出。
然后、我注意到 k3.inc:中的以下评论
#请注意,引导 K3平台也需要
# tiboot3.bin 和 sysfw.itb、由 meta-Arago 提供
# u-boot-K3-R5和 ti-sci-FW 方法
image_boot_files ?="${SPL_binary}u-boot.${uBoot_suffix}"
wks_file ?="s_dimage-bootpart.wks"
Do_image_WIC[视情况而定]+="u-boot:Do_deploy"
这是否意味着在不使用 meta-Arago 及其所有依赖项的情况下、实际上无法成功引导系统? 我们是否有机会将这些配方移植到 meta-ti 中、或者我是否总是需要使用 meta-Arago?
谢谢、
Martin