工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我使用 am3352进行产品开发、
以下是初始化日志。 NDK 的初始化时间很长。
完成初始化大约需要2.5秒。
我不知道在 NDK 的初始化过程中需要做什么、
但这一时间太长了。 是否有任何方法可以缩短时间?
我的 PDK 版本是 pdk_am335x_1_0_13。
NDK 版本为 NDK_3_40_01_01。
[17:36:18.284]收←◆应用程序启动
I2C 初始化成功!
设置 ECC 方案
[17:36:19.461]收←◆Radar_Read_image! CUR_BLOCK 为18、cur_page 为42
CHECK_READ 为0x1f72
NAND CRC 是 bbaba、图像出厂 CRC 是0x1f72
[17:36:19.701]收←◆mmcsd 打开成功!
[17:36:19.733]收←◆MMCSD 参数块大小= 512、块计数= 7553024
打开 GPMC 成功!!
------ APP_EDMA_Init --------------
EDMA_PARAMS_Init 成功!
SetPhyMode:000021e1自动:1、FD10:64、HD10:
[17:36:19.775]收←◆32、FD100:256、HD100:128、FD1000:8192 LPBK:0
SetPhyMode:000021e1自动:1、FD10:64、HD10:32、FD100:256、HD100:128、 FD1000:8192 LPBK:0
[17:36:20.030]收←◆ENETPHY_FindingState:PhyNum:30
ENETPHY_FindingState:PhyNum:30
[17:36:20.174]收←◆ENETPHY_DisablePhy (30)
使能 PHY 协商外部连接
Nway 广播:FullDuplex-1000 FullDuplex-100 HalfDuplex-100 FullDuplex-10 HalfDuplex-10
ENETPHY_DisablePhy (30)
使能 PHY 协商外部连接
Nway 广播:FullDuplex-1000 FullDuplex-100双向数据清除
HalfDuplex-100全双工-10 HalfDuplex-10
[17:36:22.217]收←◆PHY:30、内格模式011、NWAYadvertisRED 011、NWAYREadvertis广播 cde1
协商连接:全双工100 Mbs