This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM:tids device not found error。 无法运行图形演示或模式

Guru**** 2536510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/891881/tda4vm-tda4vm-tidss-device-not-found-error-unable-to-run-graphics-demo-or-modetest

器件型号:TDA4VM

尊敬的 TI 支持:

我使用的是 SDK 版本 ti-processor-sdk-linux-Automotive-J7-evm-06_01_02

我尝试通过此链接运行图形演示。  

http://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components/Graphics/Graphics_and_Display.html#graphics-demos

当我按照上述链接中的建议运行 modetest 应用程序以查找 ID 时。 我收到错误 "tidss device not found"

modetest -M tids -c 

"未找到 tids 器件"

下面是引导文件夹中 SD 卡分区中的 DTB 文件。  

k3-j721e-auto-common.dtbo


k3-j721e-common-proc-board-infotainme-display-sharing.dtbo


k3-j721e-common-proc-board-jailhouse .dtbo


k3-j721e-psdkla-apps.dtbo


k3-j721e-common-j7bi-board-j7bi-commone-board-j3e-jtbi-board-j3e-dtbi-t3-j3e-dtbi-board-j7e-commone.tbi-board-j7tbi-board-j3e-j3e-j7tbi-tbi-board.dtbi-commone-j3e-j-j-j-j-








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了启用显示子系统的器件树覆盖、我添加了 uEnv.txt、其中包含以下文本。  

    overlay_files=k3-j721e-common-proc-board-infotainme.dtbo k3-j721e-common-proc-board-infotainme-display-sharing.dtbo 

    但是、在启动期间、我看到以下错误。  

    切换到分区#0,确定
    mmc1是
    当前在设备1上找到的设备 SD/MMC
    **无法读取文件 boot.scr **
    无法读取文件 uEnv.txt **
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共享完整的引导日志。 它看起来好像没有检测到显示设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../usart0_5F00_output.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praneeth Bajjuri、

    感谢您的回复。 请查找所附的最新日志。  e2e.ti.com/.../48080.log.txt

    此致

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sami、

    日志未显示与显示相关的输出。 您将哪种显示器与此处的电路板配合使用- DP、HDMI 或任何其他类型的显示器?  

    谢谢、

    Gowtham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已查看日志、我看到以下内容。

    SoC:未知器件 PG 1.0
    I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x0)
    在0x50处读取板载 EEPROM 失败-121

    有几个问题

    这是 TI EVM 还是其他定制 EVM?

    2.如果是定制 EVM,EEPROM 是否编程了电路板信息?

    --


    SoC 和电路板检测似乎失败。 问题在于未检测到显示器。

    UBoot 需要检测写入 SOC 和电路板(包括 SOM 模块上的任何添加内容)、这是通过 EEPROM 编程的数据检测实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭此线程、因为长时间没有响应。
    如果您仍有问题、请打开新的 e2e 问题。

    此致、
    Vishal