工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我开发了一个使用单个 TIDL 节点的语义分割应用。
我要将 TIDL 节点的输出传感器转储到一个二进制文件中。
我已经使用 相同的输入运行了 PSDK 中提供的测试台、测试台的输出是二进制文件、 它是我们的参考输出。
当我在 PC 仿真模式下运行应用程序时、输出二进制文件与 testBench 的输出相匹配、但当我在目标上运行相同的应用程序时、我会遇到不匹配的情况。
此外、每次在目标上运行应用程序时、我都会获得不同的输出。
出于实验目的、我从 dl_demos (app_tidl_AVP)中获取了现有的 AVP 示例、并将 TIDL 节点的输出转储到一个二进制文件中。
我在 仿真模式和目标模式下运行了此 AVP 示例 、并比较了我转储的中间输出。 我还会在那里看到一些不匹配。
这背后的原因可能是什么? 是否需要专门处理以在目标上运行 TIDL 节点?
注意:我使用的是 PSDK 06.02.00.21
TIDL 版本:tidl_j7_01_01_00_10
此致、
Omkar