大家好、我将介绍我们在平台上验证 DDR2实现的最后部分。 现在、我回答了以下问题。
当我测量读取并想要验证 DQS 单端参数时、我得到以下结果:
使用示波器:MSO73304DX
探针:P7720、带用于 DQS1_p 的焊锡尖端(P77STFLXA) (示波器图中的蓝色信号2)
探针:P7720、带用于 DQS1_n 的焊锡尖端(P77STFLXA)(示波器图中的黄色信号1)
探针:TAS2500连接到 DQ11 (示波器图中的绿色信号4)
所有信号都在 CPU 端测量。
当我查看信号时、它们看起来很干净、但我在 Sitara 物理产品说明书中找不到任何要求。 (我用于仿真的 IBIS 文件也显示没有为读取信号指定要求。 在检查仿真信号的行为时、这似乎也是可以的。)
那么、我的问题是 DQS 差分信号需要符合哪些要求? (如 Vix 和 Vswing 等参数)。 可以帮帮我吗? 当然、如果您查看示波器图、DDR PHY 上的传入信号是否足以确保稳定运行?
谢谢你。
此致、
François μ A