计算出、由于 HDMI_PHY_PAD_CONFIG_CONTROL 寄存器位29、30和31被屏幕应用清除、显示屏上会出现色彩反转。
一旦屏幕应用程序运行、前4位[32:29]将从0x7更改为0x0。
graphics.conf 文件中是否有任何可能导致此问题的参数? 我们运行屏幕、如下所示
屏幕-c /path/graphics.conf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是我之前的主题链接 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/871637
您好、Sanil、
有关 graphics.conf 的文档、请 单击此处、在 QNX 的联机文档中找到。 屏幕软件包归 QNX 所有、TI 无法评论如何使用底层代码设置 HDMI phy 寄存器。
DRA746 EVM 上的 HDMI 没有已知问题。 graphics.conf 中用于 J6 Rev H EVM 支持 HDMI 的设置如下:
开始显示1
视频模式= 1280 x 720 @ 60
结束显示
开始类帧缓冲区
显示= 1
流水线= 4
格式= rgba8888
用法= pvr2d
结束类
此致、
KB