This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:屏幕颜色反转

Guru**** 1587505 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/884924/dra746-color-inversion-on-screen

器件型号:DRA746

计算出、由于 HDMI_PHY_PAD_CONFIG_CONTROL 寄存器位29、30和31被屏幕应用清除、显示屏上会出现色彩反转。

一旦屏幕应用程序运行、前4位[32:29]将从0x7更改为0x0。

graphics.conf 文件中是否有任何可能导致此问题的参数? 我们运行屏幕、如下所示

屏幕-c /path/graphics.conf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我之前的主题链接 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/871637

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    您能否共享 screen.conf 文件的内容。 产生反转的原因可能是 RGB 格式不匹配、在 DRA746中、显示屏仅支持显示屏的 BGRA 格式、这通常在应用请求表面时通过屏幕界面进行处理。

    是仅在特定应用中看到的反转、或在所有系统范围内用例中看到的反转。

    谢谢、

    Gowtham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanil、

    有关 graphics.conf 的文档、请 单击此处、在 QNX 的联机文档中找到。   屏幕软件包归 QNX 所有、TI 无法评论如何使用底层代码设置 HDMI phy 寄存器。

    DRA746 EVM 上的 HDMI 没有已知问题。  graphics.conf 中用于 J6 Rev H EVM 支持 HDMI 的设置如下:

    开始显示1
     视频模式= 1280 x 720 @ 60
    结束显示

    开始类帧缓冲区
     显示= 1
     流水线= 4
     格式= rgba8888
     用法= pvr2d
    结束类

    此致、

    KB