请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA71XEVM 主题中讨论的其他器件:TIDEP-01002、 DRA722、 DS90C189-Q1
各位专家、您好!
我的定制板基于 TIDEP-01002 EVM 板、SOC 为 dra722_es、内核版本为4.14。 我的 LCD 视频路径为:
SoC -> VOUT2 -> DS90C189-Q1 -> LCD。
GPIO 引脚多路复用如下:
vout2_clk 是 vin2a_fld0 pinmux 至 M4。 其他引脚多路复用器在 uboot 中的 mux_data.h 中进行配置。
我还使用 omapconf 检查 CTRL_CORE_PAD_VIN2A_FLD0的寄存器、值为0x000010004、正确。
但使用示波器检查 VOUT2_CLK 引脚、它不工作。 VOUT2_D0~VOUT2_D24具有数字信号。 因此屏幕上没有显示任何内容。
有人能帮我解决这个问题吗?
此致!