This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA71XEVM:LVDS 输出无法获取 VOUT2时钟

Guru**** 1153990 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01002, DRA722, DS90C189-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/892254/dra71xevm-lvds-out-can-not-get-vout2-clock

器件型号:DRA71XEVM
主题中讨论的其他器件:TIDEP-01002DRA722DS90C189-Q1

各位专家、您好!

我的定制板基于 TIDEP-01002 EVM 板、SOC 为 dra722_es、内核版本为4.14。 我的 LCD 视频路径为:

SoC -> VOUT2 -> DS90C189-Q1 -> LCD。

GPIO 引脚多路复用如下:

vout2_clk 是 vin2a_fld0 pinmux 至 M4。 其他引脚多路复用器在 uboot 中的 mux_data.h 中进行配置。

我还使用 omapconf 检查 CTRL_CORE_PAD_VIN2A_FLD0的寄存器、值为0x000010004、正确。

但使用示波器检查 VOUT2_CLK 引脚、它不工作。 VOUT2_D0~VOUT2_D24具有数字信号。 因此屏幕上没有显示任何内容。

有人能帮我解决这个问题吗?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加 DSS 寄存器信息:

    [root@x ~]#/home/debug_dss_clockdumps.sh

    =========================== DSS 时钟脚本================================
    转储 DSS 的内部时钟和多路复用器
    CTRL_CORE_DSS_PLL_CONTROL (0x4a002538)= 0x0000028E
    视频1 PLL: 已启用
    VIDEO2 PLL: 已禁用
    HDMI  PLL: 已禁用
    DSI1_A_CLK 多路复用器:DPLL HDMI
    DSI1_B_CLK 多路复用器:DPLL Video1
    DSI1_C_CLK 多路复用器:DPLL Video1
    DSS_CTRL (0x58000040)= 0x00001000
     2:LCD1时钟开关: DSS 时钟
     3:LCD2时钟开关: DSI1_B_CLK
    10:LCD3时钟开关: DSS 时钟
     1:func clk 开关: dss clk
    13:DPI1输出    : HDMI
    DSS_STATUS (0x5800005C)= 0x01409281
    DSI_CLK_CTRL (0x58004054)= 0x80004001
    CM_DSS_CLKSTCTRL (0x4A009100)= 0x00000703
    CM_DSS_DSS_CLKCTRL (0x4A009120)= 0x00001102
    ===================================================================================================
    DPLL 视频1的寄存器转储
    警告:芯片未被识别、在安全模式下运行(只允许平台通用功能)。
    |------------------------- |
    |地址(十六进制)|数据(十六进制)|
    |------------------------- |
    | 0x58004300   | 0x00000018 |
    | 0x58004304   | 0x00002603 |
    | 0x58004308   | 0x00000000 |
    | 0x5800430C   | 0x000C784A |
    | 0x58004310   | 0x00E06008 |
    | 0x58004314   | 0x00000008 |
    | 0x58004318   | 0x00000000 |
    | 0x5800431C   | 0x00000000 |
    | 0x58004320   | 0x00000000 |
    |------------------------- |
    DPLL 视频1的详细信息
    PLL 状态 : 已锁定
    M4 hsdiv(1): 未激活
    M5 hsdiv(2): 未激活
    M6 hsdiv (3): 激活
    M7 hsdiv(4): 未激活
    PLL_REGM  = 1596
    PLL_REGN  = 37
    M4 DIV    = 0
    M6 DIV    = 8
    M7 DIV    = 0
    时钟计算(DPLL 视频1)
    SYSCLK = 20000000
    DCO clk = SYSCLK * 2 * REGM /(REGN + 1)= 1680000000
    M4clk (clkcout1)= DCO clk /(M4 DIV + 1)= 0
    M6clk (clkcout3)= DCO clk /(M6 DIV + 1)= 1866666
    M7clk (clkcout4)= DCO clk /(M7 DIV + 1)= 0
    ===================================================================================================
    多路复用器的时钟 O/P
    /home/debug_dss_clockdumps.sh:第309行:算术语法错误
    [root@x ~]#在16255ms 内更新帧1000。 0事件。 0触摸。