请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EG-17 您好!
我修改了 train_imagenet_classification.sh 文件、以便在具有 GPU 的 Docker 容器中对我的自定义 lmdb 数据集进行培训。
但是、当我执行脚本时、会出现错误:
F0325 02:25:37.788183 4729 db_lmdb.HPP:16]检查失败:mdb_status =0 (2对0)没有此类文件或目录 ***检查失败堆栈跟踪:*** @μ A 0x7f85e11f45cd google:::LogMessage:::fail() @μ A 0x7f85e11f6433 google::LogMessage::SendToLog() @μ A 0x7f85e11f415b google::LogMessage:::Flush() @μ A 0x7f85e11f6e1e google:::LogMessageFatal:::~LogMessageFatal () @μ A 0x7f85e1de77e0咖啡因::db:::LMDB:::Open () @μ A 0x7f85e2282dc7咖啡因::DataReader<>:InternalThreadEntryN() @μ A 0x7f85e22753f0咖啡因::国际线程:::entry() @μ A 0x7f85e227745b 升压:::详细信息:::thread_data<>:run () @μ A 0x7f85d0c7e5d5 (未知) @μ A 0x7f85b943c6ba start_thread @μ A 0x7f85df96541d 克隆 @μ A (无)(未知)
我已经在网上搜索并尝试了以下解决方案、但没有一个解决方案有效:
将 Caffe_root 设置为/Caffe-Jacinto
将/caffe-jacinto/python 添加到 PYTHONPTH
使用./models/image_classification.py 中 lmdb 目录的绝对路径,而不是相对路径
更改 mdb 文件的权限,以便可以读取、写入和执行该文件
检查 data.mdb 和 lock.mdb,两者都在目录中,而不是空
感谢您的参与和帮助。
此致、
文宾