This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:在 PC 仿真模式下构建 VISION_APPS

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/890760/processor-sdk-dra8x-tda4x-build-vision_apps-in-pc-emulation-mode

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

您好!

我面临 vision_apps 的 PC 仿真构建问题(目标构建成功)。 在这方面、下载了 PSDKRA 附加包、并将 J7_c_models 放置在$PSDKRA_PATH 中。 构建命令会导致"显示 gcc-5错误"。 我在升级 gcc-4.8到 gcc-5后尝试了。 这时弹出了以下链接器错误。

/usr/bin/ld:找不到 dmautils.lib
/usr/bin/ld:找不到 UDMA.lib
/usr/bin/ld:找不到 sciclient.lib
/usr/bin/ld:找不到 ti.csl.lib
/usr/bin/ld:找不到 ti.osal.lib
/usr/bin/ld:找不到 dmautils.lib
/usr/bin/ld:找不到 UDMA.lib
/usr/bin/ld:找不到 sciclient.lib
/usr/bin/ld:找不到 ti.csl.lib
/usr/bin/ld:找不到 ti.osal.lib
collect2:错误:LD 返回1退出状态

我注意到 gcc-4.8正在进行目标编译、而升级到 gcc-5也使目标编译中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能还需要使用 gcc-5重建依赖项、因为这些缺失的库是 PDK 的一部分。  您能否尝试禁用目标构建、启用仿真构建、然后运行"make SDK_scrub "、再运行"make SDK"?  如果您仍然看到错误、是否可以与我分享日志?

    此致、

    卢卡斯