This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:必需:PSDK RTOS V6.01.01.12和 PSDK Linux V6.01.01.02。

Guru**** 2539540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/890854/processor-sdk-dra8x-tda4x-required-psdk-rtos-v6-01-01-12-and-psdk-linux-v6-01-01-02

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

从哪里可以获得 PSDK Linux Automotive V6.01.01.02和 RTOS Automotive V6.01.01.12? 您能否共享链接以下载这些特定版本。

我已经有这两个版本的最新版本、但我仍然需要上述版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dipti、

    请点击此处查看:

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    非常感谢、这解决了我的问题。

    此致、

    迪普蒂