客户在定制 电路板上报告了以下 TDA4启动问题、但该问题直接在 TDA4 EVM 的 TI SOM 上建模。
问题是10% TDA4 SOM 在启动时挂起,并显示错误消息 “正在尝试从 MMC2启动”。
挂起的 SOM 在启动时的挂起时间占80%。
客户再次 复制了 TI 为其 EVM SOM 所做的原理图部件和布局。
以下是 SOM 无法引导的日志。
U-Boot SPL 2019.01-g66126341c8 (2019年10月24日- 03:52:25 +0000)
SYSFW ABI:2.6 (固件版本0x0013 '19.8.0-v2019.08 (极好的 Llama')
尝试从 MMC2引导
正在从 MMC 加载环境... ***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
Remoteproc 2已成功启动
**找不到文件/lib/firmware/j7-mcu-r5f0_0-fw **
在 ARM64内核上启动 ATF...
去年 年末、TI FAE 还注意 到、上面提到的日志也出现在 J7 EVM/SOM 中。 当时、有人建议、以下几点可以有所帮助:
[]在关闭和打开之间没有太多时间的情况下应用循环通电
[]按下 MCU POR 按钮两次,其间没有太多时间
他接着进一步指出:"这感觉就像我们遇到了电源轨时序或其他时序问题、但 [他]还没有深入探讨这一个问题。"