This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:从模式 TDA4VM MCSPI

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/886252/tda4vm-slave-mode-tda4vm-mcspi

器件型号:TDA4VM

大家好、

在 EVM 上、我想尝试在 Linux SDK 中创建 MCSPI 从站。  

我找到了以下文档:

software-dl.ti.com/.../Overview.html

但我找不到有关 MCSPI 的任何信息。  TDA4VM 上是否有 MCSPI 从器件的示例代码?

感谢您的帮助、

Pouyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pouyan、您好!

    您能看一下这篇文章、看看它是否可以为您提供一些指导:

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您提供相关信息、

    如果我已正确启动、则无法在从模式下使用 Linux SDK 驱动程序。

    我是对的吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pouyan Azari、您好!

    Linux 内核4.19支持从模式下的 SPI、未定期进行测试。

    请查看 内核中的 Documentation/devicetree/bindings/SPI/spi-bus.txt 文件、了解 salve 模式信息。 您需要向 DTS 的 SPI 节点添加 SPI-slave 属性、以指示它处于从模式。 您还需要启用诸如 CONFIG_SPI_SLAVE 等内核配置。

    此致、
    Vishal