This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6457:SRIO 接口

Guru**** 1455700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6457
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/888679/tms320c6457-srio-interface

器件型号:TMS320C6457

我们正在使用 TMS320C6457、它使用 SRIO 接口与其他器件交换不同类型的数据包(差分长度)。 我们仅使用一个 LSU 和我们的硬件配置
不允许我们使用多个。

我们处理未过帐的写入操作(nwrite_r)、但遗憾的是、我们遇到了严重问题:
有时、我们必须从 DSP 向另一器件发送两个长度不同的数据包以及不同的目标地址。 第一个分段分为4个分段。 如果同时我们必须发送第二个数据包、则在 发送之前、根据 sprugk4d、我们会检查 BSY = 0 (CSL_SRIO_QUEST_LSU_BSY_STAT = 0)。
遗憾的是、第二个数据包不会发送到目的地址、因为第一个数据包传输似乎没有完全传输(4个数据段)。

我们知道我们应该查询完成代码寄存器((CSL_SRIO_QUEST_LSU_COMP_COMP_CODE_STAT)、但似乎、当我们成功发送数据包时、完成代码读取并不总是"000"!
因此、从我们的角度来看、它不可靠、如果我们尝试使用它、我们将找不到"000"代码。
我们如何确保数据包传输完全结束并且可以发送第二个数据包?

你有什么建议吗?


提前感谢您。

此致、
Barbara Maifreni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否了解了您使用的软件包以及您参考的任何 TI 代码示例? 这是一个非常旧的器件、我们尝试查看是否有任何文档或代码可供我们使用。  

    此致、Eric