This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:eMMC 时序分析

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351, AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/887538/am3351-emmc-timing-analysis

器件型号:AM3351
主题中讨论的其他器件: AM4376

您好专家团队。

我们有两个基于 AM3351和 AM4376 CPU 的开发平台。 这两个平台都有一个与 JEDEC 兼容的 eMMC、此 eMMC 被连接至 CPU 的 MMC 接口。 目前、我们在理解 MMC 总线的时序和系统行为方面存在一些问题。

对于这两种平台、MMC 总线在 CPU@OPP100的情况下以48MHz 的频率运行。 相关时序参数(从数据表中获取)如下:

PCB
信号延迟: 320ps (近似值)
eMMC (符合 JEDEC 标准)
最低设置要求:   3ns
最低保持要求: 3ns
输出延迟(最小/最大):    2.5 ns/13、7 ns
AM3351
最低设置要求:    4、1 ns
最低保持要求: 3、76 ns
标准模式下的输出延迟(最小/最大):   -4ns/14ns
高速模式下的输出延迟(最小/最大):   3ns/14ns
AM4376
最低设置要求:     4、1 ns
最低保持要求:   3、76 ns
标准模式下的输出延迟(最小/最大):   -7、4ns/4、4ns
高速模式下的输出延迟(最小/最大):    0.8ns/7.4ns

 

输入时序

对于输入时序、数据在时钟信号的上升沿输出和采样。 由于两种 CPU 类型的设置和保持要求相等、因此设置和保持裕度可按如下方式计算:

设置裕度:[MMC 时钟周期]–[eMMC 最大值 输出延迟]–[CPU 保持要求]–[2 x PCB 信号延迟]=

对于 AM3351/AM4376:20、83ns–13、7ns–4、1ns–0、64ns = 2、39ns

保持裕度:[eMMC 最小输出延迟]+[2 x PCB 信号延迟]=

对于 AM3351/AM4376: 2.5ns + 0.64ns = 3、14ns

 

输出时序(标准模式)

在标准模式下、CPU 在一个时钟周期的下降边沿上改变数据。 eMMC 在上升沿对数据进行采样。

设置裕度:[MMC 时钟周期/2]–[CPU 最大值 输出延迟]–[eMMC 设置要求]=

对于 AM3351:10、415ns–14ns–3ns =-6、515ns

对于 AM4376:10、415ns–4、4ns–3ns = 3、015 ns

保持裕度:[MMC 时钟周期/2]+[CPU 最小输出延迟]–[eMMC 保持要求]=

对于 AM3351:10、415ns +(-4ns)–3ns = 3、415ns

对于 AM4376:10、415ns +(-7、4ns)–3ns = 0、015ns

  

输出时序(高速模式)

在高速模式下、CPU 在一个时钟周期的上升沿上改变数据。 eMMC 也会在上升沿对数据进行采样。

设置裕度:[MMC 时钟周期]–[CPU 最大值 输出延迟]–[eMMC 设置要求]=

对于 AM3351:20、83ns–14ns–3ns = 3、83ns

对于 AM4376:20、83ns–4、4ns–3ns = 13、43ns

保持裕度:[MMC 时钟周期]+[CPU 最小输出延迟]–[eMMC 保持要求]=

对于 AM3351:3ns–3ns = 0ns

对于 AM4376:0、8–3ns =-2、2ns

  

结论

输入时序为两个 CPU 平台提供足够的裕量。

输出时序取决于运行模式(HSPE 位的设置):对于 AM3351、只有高速模式(HSPE = 1)提供足够的裕量。 对于 AM4376、只有标准模式(HSPE = 0)提供足够的裕量。

您是否同意上述时序分析和最终结论?

令人惊讶的是、AM3351也在标准模式下运行、而不会出现任何访问错误。 我们对此非常困惑、因为违反了设置要求。 你有什么想法吗、为什么?

 

提前感谢您、致以诚挚的问候

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于输入时序分析、您的设置裕度公式显示了从时钟周期中减去的 CPU 保持要求。 这应该是 CPU 设置要求、而不是 CPU 保持要求。 您在计算中使用了正确的值、因此我同意您的利润率结果。 注意:您的计算假设所有 PCB 延迟相等。

    我也同意您对输出时序(标准模式)的分析。

    我发现了三个输出时序分析问题(高速模式)。

    1. AM4376设置裕度计算中的 CPU 最大输出延迟值过去是错误的。 正确的值为7.4ns 而不是4.4ns、这将裕度从13.43ns 降低到了10.43ns。
    2. 您忘记在 AM3351保持裕度计算中包含时钟周期。 结果应为20.83ns + 3ns–3ns = 20.83ns。
    3. 您忘记在 AM4376保持裕度计算中包含时钟周期。 结果应为20.83ns + 0.8ns–3ns = 18.63ns。

     

    显示在标准模式下运行的 AM3351负裕度的参数基于 CPU 的14ns 最大输出延迟。 此延迟是最坏情况、只能在最坏情况下的加工角器件上观察到、同时在最坏情况下的温度和电压下运行。 在标称工作条件下运行的典型器件的输出延迟很可能远小于14ns。 我不确定您测试了多少个系统,但在一个小样本中很难找到最坏情况下的处理设备。 我怀疑 eMMC 器件也有裕度来考虑工艺、温度和电压。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的支持。 您的结论证实了我自己的假设。 我同意您在我的时间分析中发现的问题。

    我们将在下星期一对我们团队的结果进行分析。 如果有相关问题、我将保持此主题打开。  

    此致

    Stefan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我看来、时间计算不完全正确:

    (1)输入时序保持裕度:

    计算得出的时间(2、5ns + 0、64ns)是 CPU 输入端存在的保持时间(非裕度)。 然而、CPU 侧的最小保持要求为3、76ns、所以我们有一个裕度(2、5ns + 0、64ns)- 3、76ns =-0、62ns

    (2) AM335x 的输出时序、HS 模式、保持

    时钟周期对输出保持时间无关紧要。 CPU 输出延迟最小为3ns、这意味着在最坏的情况下、在时钟低电平-高电平转换后的最早3ns 内、CPU 可以更改其数据/cmd 输出。 由于 clk、数据的延迟相等、cmd 这直接转换为 eMMC 上的保持时间、这意味着 eMMC 上的数据保持也是3ns、这正是 JEDEC 的最低要求、且裕度= 0。

    我的假设/计算中是否有任何错误?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、您回答正确。  

    我 完全错过了您强调的第一个问题、不知道在高速模式下运行时、在 eMMC 保持裕度计算中添加时钟周期时会有什么想法。

    我应该已经知道第一个问题看起来不对的事情。  满足 CPU 保持时间要求始终是一项挑战。 在这种情况下、可能需要添加 PCB 迹线延迟以解决此保持时间问题。 这可以通过增加所有信号布线的长度、或者只增加 CMD/DAT、或者只增加 CLK 来解决。 但是、您需要查看 eMMC 器件时序以确定哪个选项与其时序裕度兼容。

    最好在高速模式下运行 AM3351、在高速模式下、当所有信号布线长度相等时、eMMC 器件具有3.83ns 的设置裕度和0ns 的保持裕度。 对于此处讨论的情况、我们需要添加至少620ps 的跟踪延迟以解决 CPU 保持问题。 这可以通过增加 CMD/DAT 信号的长度来实现、这也为 eMMC 器件提供了额外的保持裕度、而不会影响 eMMC 设置裕度。

    最好在标准模式下运行 AM436、在该模式下、当所有信号布线长度相等时、eMMC 器件具有3.415ns 的设置裕度和0.015ns 的保持裕度。 这里也是如此、其中需要添加至少620ps 的跟踪延迟以解决 CPU 保持问题。 这可以通过增加 CMD/DAT 信号的长度来实现、这也为 eMMC 器件提供了额外的保持裕度、而不会影响 eMMC 设置裕度。

    此致、

    Paul