This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:TIDL 测试台警告/错误

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/887133/processor-sdk-dra8x-tda4x-tidl-testbench-warning-error

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

您好!

TIDL 独立测试台打印出以下消息:"Could not allocate memory for scaleIntMemPtr in MSMC。 直接从 DDR 使用"

此外、我的模型的运行时间相当高(比预期高20倍)、这可能是由于 DDR 的使用。

您能否向我提供一些信息、说明此警告/错误的原因、以及如何消除此错误? 我使用的是 TIDL 01_01_00_10

此致

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能发生在非常大的特征平面的局部平均池中。 我们正在努力降低存储器要求、因此在将来、它应该适合 MSMC。

    关于20x 性能,您能否打印每一层的性能日志(enableLayerPerfTraces=1,debugTraceLevel =1)并查看哪一层产生如此高的运行时间?

    此致、

    维克多

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    随便你是对的。 我正在使用 AVG 池将1024x512x3扩展到512x256x3。 根据我的计算结果、它应该适合 MSMC。 没有输入池的同一模型消耗6.86ms、而使用池池运行157ms。

    那么、我是否正确、目前不建议使用 AVG 池进行向下扩展?

    此致

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    是当前本地 avg 3x3 STRIDE 2的实现未优化内存。 目前,如果您可以使用空间最大池,那就更好了。

    此致、

    维克多