This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:K2G 器件中的 I2C 逻辑和 VCNTL 引脚

Guru**** 2546490 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/887046/66ak2g12-i2c-logic-and-vcntl-pins-in-k2g-device

器件型号:66AK2G12

您好!

 我在我们的设计中使用66AK2G12器件。

 根据数据表、I2C 支持3.3V 逻辑、但在硬件设计指南(KeyStone II 器件的硬件设计指南- SPRABV0)中提到了1.8V。

请澄清哪一个是正确的。

此外、上述硬件手册(第 2.2.1.4节)介绍了 VCNTL 电源引脚、但66AK2G12器件没有这些 VCNTL 引脚。

 66AK2G 器件是否有其他不同的硬件手册可供使用、 数据表和手册之间的信息不匹配。

此致、

Vinayak Arkachari  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    KeyStone II 硬件设计指南是 KeyStone II 系列的通用文档、包括 K2K、K2H 和 K2E 器件。  这些器件仅提供1.8V IO。  K2G 器件包括3.3V IO 功能、包括 I2C 引脚。  由于 K2G 与该系列中的其他器 件之间存在许多差异、因此专门为该器件提供了66AK2Gx 多核 DSP + ARM Keystone II 片上系统(SOC) TRM (修订版 I)。  另一个区别是 SmartReflex 在该系列的其他部件中的使用。  K2G 不需要 SmartReflex、这就是它不包含 VCNTL 引脚的原因。  

    此致、Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

     感谢您的澄清。

      是否有适用于 K2G 器件的任何单独硬件设计指南。

    此致、

    Vinayak Arkachari  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    K2G 器件没有单独的硬件设计指南。  在 K2G 发布之前、这些部件的记录方式发生了变化。  其他组件(例如我们的 Sitara 处理器)的每个器件都有单独的技术参考手册、其中包含硬件设计指南和各种用户手册中的大部分信息。  K2G 以这种方式进行了记录、但硬件设计指南和用户手册仍适用于大多数接口。   

    此致、Bill