This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM1707:外设问题

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: AM1707, TLV320AIC10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/887075/am1707-peripheral-questions

器件型号:AM1707
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC10

大家好、

我有一位客户对 AM1707有一些疑问:

设计中有 CF 卡、但在 AM1707中只有 MMC/SD 卡支持。 使用 CF 卡应该怎么做?

2.对于多通道音频串行端口,声明支持多种格式。 请描述如何实现 TI TLV320AIC10编解码器与处理器的最佳连接。

此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mihir、

    我n`t CF 卡可以与 AM1707连接、中间没有适配器层、但我正在与我们的硬件团队进行联系、以查看他们是否可以评论。 据我所知、CF 接口仅在 C54x 器件上可用。   

    McASP 数据格式可通过 MCASP 寄存器接口进行控制、但由于任何串行接口、MCASP 可以是主时钟或从主时钟中产生内部时钟或从外部主时钟中获取时钟。 我们将 AIC31x 编解码器作为从器件、将 SOC 上的 MCASP 作为器件上的主器件、并使用 TI 评估平台的 AIC3106提供 MCASP 音频环回、以便您可以将该硬件设计用作参考。

    最佳方法由用例以及要指定谁作为时钟主器件来确定采样率和帧时钟。

    此致

    Rahul