请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 主题中讨论的其他器件: TMDXIDK5718
您好!
我有 AM5718、TMDXIDK5718工业开发套件、
我需要测试 USB 主机和器件模式、我可以在其中获取 TI-RTOS 的 USB 示例代码。
我还必须验证 USB 3.0、但它看起来是3.0端口、在 IDK 中不可用、这些 I/O 连接到 PCIe (J52)、 在 POC 中验证如何使用 TMDXIDK5718实现它。
此致
Prasanna