This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Altera/Intel Cyclone 10 GX 接口与 Sitara AM5746

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, AM5746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/885703/am5728-altera-intel-cyclone-10-gx-interface-with-sitara-am5746

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335AM5746

您好!

我们正在为电子产品开发新架构。 如今、我们有一个 TMS320F28335、它使用 XINTF 接口与 Cyclone III FPGA 进行通信。 我们在新设计中考虑了 Sitara AM5746处理器和 Cyclone 10 GX FPGA。 我已经看到、这个称为 EMIF 的新模型有一个类似的接口、我们可以使用它来实现这个目的。 但是、我们希望使用串行协议来复制 PCIe 等两个器件、从而减少通信中涉及的路径数量并提高速度和灵活性。 我在英特尔网站上看到、Cyclone 10 GX 支持 PCIe 硬盘内核、Sitara AM5746也支持 PCIe、因此我相信这是一个有效的选择。

EMIF 接口是唯一/最好的通信方式吗? 是否有其他替代方案如 PCIe 用于此目的?

提前感谢。