This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:我想缩小小型 rootfs,或者在 Yocto 系统中向小型 rootfs 添加新功能。

Guru**** 2538330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/884886/tda4vm-i-want-to-shrink-tiny-rootfs-or-add-new-features-to-tiny-rootfs-in-the-yocto-system

器件型号:TDA4VM

您好!

您能不能指导我,Yocto 系统中如何生成微型 rootfs Arago-Tiny 映像?

据我所知,local.conf 和 bblayers.conf 文件可以控制 tisdk-rootfs-image 的特征。

Yocto-build/build/conf

但我不知道 Yocto 系统中生成的 rootfs 是多少。

在哪里可以修改以控制 Tiny rootfs、Arago-Tina-image。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    Tiny rootfs 是根据 meta-Arago 文件夹下的./meta-arago-distro/recipes-core/images/arago-tiny-image.bb 定义生成的。 从 SDK 的角度来看、它位于 install_DIR/Yocto-build/sources/meta-Arago 下

    此处列出的数据包组是此映像的依赖项。

    如果要添加或删除组件、请从此顶级文件开始、然后直接在此配方(./meta-arago-distro/recipes-core/images/arago-tiny-image.bb)或其中包含的封装组上添加或删除组件。

    此致

    Karthik