This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:[C71 UDMA DRU 模式]当通过多路复用 DRU 通道多次将数据从 DDR、L3、L2、L1并行发送到 DDR 时、C71将卡住

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/899847/tda4vm-c71-udma-dru-mode-c71-will-get-stuck-when-parallel-send-data-from-ddr-l3-l2-l1-to-ddr-with-mutiple-dru-channel-many-times

器件型号:TDA4VM
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

大家好、

最近、我进行了一项测试、该测试通过多个 DRU 通道将数据从 DDR、L3、L2、L1并行发送到 DDR。 我发现 C71有时会在测试运行后被吸入。

我会将测试代码发送到 TI-FAE mIng-zhong@ti.com、请帮助我们解决! 非常感谢!

此致、

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:测试环境是通过 CCS 调试端口连接 TDA4VM 电路板的 SYSBIOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lei Fu、

    您是否仍面临此问题?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    是的。 我已经向 TI-FAE mIng-zhong@ti.com 提供了测试代码、请联系他。 非常感谢!

    此致、

    塞缪尔