This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 TDA4VM MCU 上运行 NS (网络服务)应用程序

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/900922/tda4vm-running-ns-network-service-application-on-tda4vm-mcu

器件型号:TDA4VM
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

大家好、

我想在安全域(MCU)上运行 NS (网络服务)应用程序。 我在此处找到了相关文档:

http://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/ns_2_60_01_06/docs/ns/NS_Users_Guide.html

但我在 psdkra 中找不到任何演示或示例。 您能给我一个示例或演示如何使用任何 NS 服务吗?

谢谢、

Pouyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pouyan、

    我将与我们的团队一起探讨这一问题、并将很快跟进。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pouyan、

    虽然我们有组件、但目前没有任何利用 NS 的示例。 您能否确认是否有您想要做的特定事情、我们可以为具体情况提供帮助?

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    感谢您的回答、我想在 MCU 上运行 MQTT 客户端、我知道必须配置 NDK 和 SYSBIOS 等。 但是、为了使所有这些代码协同工作、我需要提供示例、以便我可以引导项目、而不是从头开始工作。

    谢谢、

    Pouyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pouyan、

    感谢您确认使用案例。 我正在与团队确认一个示例、并将在下周初跟进此主题。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pouyan、

    虽然 NS 列在 SDK 用户指南中、但实际上并未集成到当前版本中。 我们将在7.0 SDK 版本(6月底)中将 NS IN 集成到 PDK 中。 如果可能、如果您能够等待此版本、这对您来说将是最简单的。

    此致、

    Dave