This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:TDA4VM ISP 调优查询

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/900281/processor-sdk-dra8x-tda4x-tda4vm-isp-tuning-query

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

您好!

我很想使用 TDA4平台进行 ISP 调优。 下面是一些相关问题。

DCC 工具(版本2.0)中缺少一些插件、例如 GLBCE、NSF4、DPC、LSC、 EE。 版本是否正确? 或者这些插件仍在开发中?

2.调整的代码结构。 您能否帮助说明与代码相关的 ISP 调优位于何处? 接口是否可用于写入/读取 ISP 的寄存器?

如果 DCC 工具无法正常工作、我假设可以访问 ISP 寄存器。

SDK:

PROCESSOR-SDK-LINUX-DRA8X-TDA4X V06.02.00.07

        PROCESSOR-SDK-RTOS-DRA8X-TDA4X V06.02.00.21

 

谢谢。

此致、

Zhishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhishen、

    最新版本的调优工具支持 NSF4和 GLBCE。 请从 CDDS 下载。

    其他插件正在开发中。 在这些准备就绪之前、您可以在 VISS OpenVX 节点中指定调优参数。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    感谢您的回复。 我向我们当地的 FAE 询问最新的 DCC。

    BTW、您是否知道用于信息转换的最新 DCC 的版本号?

    谢谢。

    此致、

    Zhishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhishen、

    到目前为止的最新版本是2.01。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请切换到版本2.1。 它支持 NSF4和 GLBCE。

    生成的 XML 文件必须复制到传感器驱动程序源的 DCC_xml 文件夹中。 然后运行脚本 generate_dcc.sh 并重建代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    感谢您的回复。

    我已经获得了它、版本:00.02.01.00。 这是您提到的吗?

    此致、

    Zhishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。