This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMOMAPL138B-HiRel:可靠性和筛查

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAPL138B-EP, SMOMAPL138B-HIREL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/899677/smomapl138b-hirel-reliability-and-screening

器件型号:SMOMAPL138B-HiRel
主题中讨论的其他器件:OMAPL138B-EP

我们计划选择 SMOMAPL138B-HiRel 或 OMAPL138B-EP。 您能否提供有关 SM 和 EP 器件之间可靠性和筛查差异的更多信息? SM 对 EP 执行哪些其他测试? 此外、这些是否会在 ATE 之前进行老化处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe、

    在 gerneral 中、HiRel 与 EP 相同、但没有扩展 HAST 或 V62编号。 它们的工作温度范围也不同。 我仍在询问内部更多信息。 如果我收到包含更多信息的回复、我将在这里发帖。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rex、  

    感谢您的更新、实际上-EP 版本在高可靠性? 是否有一个表来显示总体差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe、

    这是我尝试在内部获取的信息。 它可能不是一个漂亮的表格式、但希望是一个表格式列表。 我不知道我们是否拥有它、或者它是否是公共信息。 我需要等待内部响应。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    由于两个器件的工作温度范围不同、因此您对温度范围的要求是什么?

    SMOMAPL138B-HiRel                 -40至105°C

    OMAPL138B-EP                              -55至125°C

    在本例中、-EP 是超集、-HiRel 仅是 TI 命名规则。 具有–HiRel 后缀的器件使用–EP 规范的子集。   

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    周德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    任一器件都将满足温度要求、因为-HiRel 只是 TI 命名规则、可以假设-EP 器件在此器件上执行了更多屏幕和资质认证测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    是的、这是 Rex 在之前的回复中指出的情况。 另一个因素是价格。 您可以获取报价并进行比较。  

    此致、

    周德伟