This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:LPDDR4培训问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/901244/tda4vm-lpddr4-training-issue

器件型号:TDA4VM

尊敬的专家:

正如我在前面的 E2E 标签(  https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/899955after)中所说的、 我们将 LPDDR4降低到3200MT/s、一切都很好。

我们在 AM752x_DRA82x_TDA4x_DDRSS_RegConfigTool.xlsm 中进行了一些参数调整以测试3733MT/s、但我们运气不佳、其中没有一个可行、U-Boot 在从 SRAM 跳转到 DDR RAM 时仍然挂起、U-Boot 中的 DDRSS 驱动程序报告没有错误。

请为我提供一些帮助、以了解如何调试此问题以及如何调整 AM752x_DRA82x_TDA4x_DDRSS_RegConfigTool.xlsm 中的参数以匹配我们的 PCB。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    1) 1)请提供您正在使用的 DDR 配置 xls 以及您在软件中使用的配置文件。

    2) 2)您是否遵循了此处指定的布局准则:

    Jacinto 7 LPDDR4电路板设计和布局指南

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    您能否共享有关系统中使用的 DDR 的信息?

    谢谢、
    Kevin