This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:级联雷达(4 AWR1243)捕获+空(仅限 TDA2xx)已更改、它确实发生了#39;NT 发送数据

Guru**** 2556590 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/899405/tda2e-cascade-radar-4-awr1243-capture-null-tda2xx-only-changed-it-did-nt-send-data

器件型号:TDA2E
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

我将 TX 天线数量3、接收天线数量更改为4、雷达数量1、级联雷达(4 AWR1243)捕获+空(仅限 TDA2xx)级联雷达不发送数据。并打印 UART

以下信息。您能告诉我为什么从打印的信息中获取?

10:21:54.245 [IPU1-0] 32.593973 s:链:使用 TFDTP。 确保将鈥 μ s-usetfdtp 与网络工具配合使用。

[IPU1-0] 32.594156 s:捕获:正在创建!!!

[IPU1-0] 32.594430 s:捕获:VIP1 Slice1 Porta 捕获模式为[16位]!!!

[IPU1-0] 32.771365 s:捕获:创建完成!!!

[IPU1-0] 32.771731 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!

[IPU1-0] 32.772128 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!

[IPU1-0] 32.774903 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023

[IPU1-0] 32.775086 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 257856 B (251KB)

[IPU1-0] 32.775269 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)

10:21:54.367 [IPU1-0] 32.775391 s:系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x8a783000、总大小= 355979264B (339MB)、可用大小= 343396352 B (327MB)

[IPU1-0] 32.775574 s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached @ 0x00000000、总大小= 0 B (0 MB)、可用大小= 0 B (0 MB)

[IPU1-0] 32.799213 s:链:AR12xx 启动雷达传感器...

[IPU1-0] 32.801256 s:链:AR12xx 启动雷达传感器... 完成了!!!

[IPU1-0] 32.801897 s:捕获:正在开始!!!

[IPU1-0] 32.804367 s:捕获:开始完成!!!

[IPU1-0] 32.806685 s:

[IPU1-0]

[IPU1-0]================================

[IPU1-0]链运行时菜单

[IPU1-0]================================

[IPU1-0]

[IPU1-0] 0:停止链

[IPU1-0]

[IPU1-0] p:打印性能统计信息

[IPU1-0]

[IPU1-0]输入选项:

[IPU1-0]

[IPU1-1] 32.772463 s:IPC_IN_0:正在创建!!!

[IPU1-1] 32.773714 s:IPC_IN_0:创建完成!!!

[IPU1-1] 32.774568 s:network_TX:network_TX:服务器侦听(端口=29172)!!!

[IPU1-1] 32.775910 s:系统:SW Message Box Msg Pool、Free Msg Count = 1023

[IPU1-1] 32.776093 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 655360 B (640KB)、可用大小= 637592 B (622KB)

[DSP1] 32.776459 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023

[DSP1 ] 32.776489 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)

[DSP1 ] 32.776550 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 523928 B (511KB)

[EVE1 ] 32.777069 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023

[EVE1 ] 32.778198 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)

[EVE1 ] 32.780333 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 261792 B (255KB)

[EVE2] 32.782712 s:系统:软件消息框消息池,可用消息计数=1023

[EVE2] 32.783901 s:系统:堆= LOCAL @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)

[EVE2] 32.785945 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 261792 B (255KB)

[EVE3 ] 32.788354 s:系统:软件消息框消息池,可用消息计数= 1023

[EVE3 ] 32.789574 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)

[EVE3 ] 32.791618 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 261792 B (255KB)

[EVE4] 32.793997 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023

[EVE4] 32.795125 s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)

[EVE4] 32.797169 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 261792 B (255KB)

10:24:23.687

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试"p"选项来打印统计信息并共享?

    用例是否在不更改任何配置的情况下工作?