This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6418:将第二个引导加载程序下载到闪存

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/899907/ccs-tms320c6418-download-second-bootloader-to-flash

器件型号:TMS320C6418

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经为 C6418开发了第二个引导加载程序并生成了8位宽的二进制文件。 我将使用 CCS6和 XDS100v2仿真器。 如何将第二个引导加载程序下载到内部闪存?

谢谢、

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、

    很抱歉、进入此主题时出现延迟。 您使用的 DSP 是一款相当旧的 DSP、因此器件的专业知识相当有限。

    此处提供的应用报告中通常介绍了此器件的闪存和引导:

    http://www.ti.com/lit/an/spra999a/spra999a.pdf?ts=1588081088119

    请n`t、与 MCU 器件不同、它没有内部闪存、因此我猜您是指外部闪存。 这些器件支持可用于闪存的闪存刻录实用程序。 上述应用手册中的第2.4.2节提供了描述闪存的步骤。

    此致、

    Rahul