请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6418 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已经为 C6418开发了第二个引导加载程序并生成了8位宽的二进制文件。 我将使用 CCS6和 XDS100v2仿真器。 如何将第二个引导加载程序下载到内部闪存?
谢谢、
Andre
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已经为 C6418开发了第二个引导加载程序并生成了8位宽的二进制文件。 我将使用 CCS6和 XDS100v2仿真器。 如何将第二个引导加载程序下载到内部闪存?
谢谢、
Andre
Andre、
很抱歉、进入此主题时出现延迟。 您使用的 DSP 是一款相当旧的 DSP、因此器件的专业知识相当有限。
此处提供的应用报告中通常介绍了此器件的闪存和引导:
http://www.ti.com/lit/an/spra999a/spra999a.pdf?ts=1588081088119
请n`t、与 MCU 器件不同、它没有内部闪存、因此我猜您是指外部闪存。 这些器件支持可用于闪存的闪存刻录实用程序。 上述应用手册中的第2.4.2节提供了描述闪存的步骤。
此致、
Rahul