This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA710:IPC 的延迟非常高、如何进行优化

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/900472/dra710-ipc-in-latency-is-very-high-how-to-optimize-it

器件型号:DRA710

大家好、专家也很好

我们使用的是 ipu1 ipcout -> ipc_in a15 Linux、CPU 不是很高

(CPU:52.2% usr 4.0% sys 0.0% NIC 43.7% IDLE 0.0% IO 0.0% IRQ 0.0% sirq)

( [host][IPU1-0] 65973.022906 s: 加载:CPU:75.1% HWI:9.7%、SWI:18.8%)

[主机][主机] 65734.800036 s:[ IPC_IN_0]链路统计、
[主机][主机] 65734.800036 s:******
[主机][主机] 65734.800036 s:
[主机][主机] 65734.800036 s:经过的时间= 242389毫秒
[主机][主机] 65734.800036 s:
[主机][主机] 65734.800036 s:获取完整 buf CB = 99.97fps
[host][host ] 65734.800067 s:放入空 buf CB = 50.0 fps
[主机][主机] 65734.800067 s:驱动程序/通知 CB = 51.69 fps
[主机][主机] 65734.800067 s:
[host][host ] 65734.800067 s:输入统计信息,
[主机][主机] 65734.800067 s:
[主机][主机] 65734.800067 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
[主机][主机] 65734.800097 s:| FPS | FPS | FPS | FPS
[主机][主机] 65734.800097 s:-------------------------------------------------------
[主机][主机] 65734.800097 s:0 | 25。 0 0 0。 0 0 0。 0 25. 0
[主机][主机] 65734.800097 s:1 | 25。 0 0 0。 0 0 0。 0 25. 0
[主机][主机] 65734.800128:
[host][host ] 65734.800128 s:输出统计信息,
[主机][主机] 65734.800128:
[主机][主机] 65734.800128 s:CH | OUT | OUT DROP | OUT 用户 DROP
[主机][主机] 65734.800128 s:| ID | FPS | FPS | FPS
[主机][主机] 65734.800128 s:-------------------------------------------------------
[主机][主机] 65734.800128 s:0 | 0 25。 0 0 0。 0 0 0。 0
[主机][主机] 65734.800158 s:1 | 0 25。 0 0 0。 0 0 0。 0
[主机][主机] 65734.800158 s:
[host][host ] 65734.800158 s:[IPC_IN_0]延迟、
[主机][主机] 65734.800158 s:****
[主机][主机] 65734.800189 s:本地链路延迟:平均= 4us,最小= 0us,最大= 91us,
[主机][主机] 65734.800189 s:源链路延迟:平均= 45586us,最小值= 24584us,最大值= 105747us,
[主机][主机] 65734.800189:
[host][host ] 65734.800189 s:[ IPC_IN_0 ]详细 IPC 延迟统计[ IPU1-0 -> host ],

如有任何问题、请提供建议。

VISION_SDK:3.2

IPC:3_45_00_00

谢谢。

此致 Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是 IPC 链路延迟、这是从源到该链路的总延迟。 IPC 链路延迟仅为4uS。

    请检查 IPC 链接之前的链接。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brijesh

    我将检查上一个链接并告知您结果。

    谢谢。

    此致、Wen