器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
您好,香榭丽舍
我按照以下步骤创建 TDA4引导 SD 卡:
#Run below script to partition sd、回答所有问题"y"
CD ${PSDKRA_PATH}
CD PSDK_RTOS_auto/scripts
mk-linux-card.sh /dev/sdb
同步
同步
同步
#拔下 SD、然后插入 SD、应显示两个分区(boot 和 rootfs)
#通过执行脚本将文件系统和引导文件复制/解压缩到 SD 卡、如下所示
CD ${PSDKRA_PATH}
./PSDK_RTOS_auto/scripts/install_to_sd_card.sh <--必须在${PSDKRA_PATH}目录下运行此命令
#将 psdk_rtos_auto_ti_data_set_06_00_01_00.tar.gz 复制到您的主目录。 (psdk_rtos_auto_ti_data_set_06_00_01_00.tar.gz 包含在 PSDKRA 中)
CD /media/root/rootfs <-- root 是您的用户名
mkdir -p opt/vision_apps
cd opt/vision_apps
tar -xvf ~ psdk_rtos_auto_ti_data_set_06_00_01_00.tar.gz (ps:不要使用 tar -xvzf、请参阅此处:www.linuxquestions.org/.../)
里约:命令用法:tar -XF file_name.tar.gz --directory /target/directory
==>tar -xvf psdk_rtos_auto_ti_data_set_06_00_01_00.tar.gz --directory /media/root/rootfs/opt/vision_apps
在红色字的步骤中、我发现我的 SD 卡将包含此类内容:
用户@Ubuntu 虚拟机:/opt/psdk_rtos_auto_j7_06_00_01_00/psdk_rtos_auto/scripts ls /media/-al
共计16.
drwxr-xr-x 4 root 4096 2019年9月11日。
drwxr-xr-x 26 root 4096 Apr22 18:25。
drwxr-x--+ 3 root 4096 Apr21 15:10 root
drwxr-x--+ 4 root 4096 APR 24 11:37用户
boot/rootfs 应该是第一个目录深度,但我发现它们位于“用户”文件夹中,就像这样。
用户@Ubuntu 虚拟机:/opt/psdk_rtos_auto_j7_06_00_01_00/psdk_rtos_auto/scripts ls /media/user -al
共计13.
drwxr-x--+ 4 root 4096 Apr24 11:37。
drwxr-xr-x 4 root 4096 sep11 2019年9月.
drwxr-xr-x 2用户用户512 jan 1 1970启动
drwxr-xr-x 3 root 4096 Apr24 11:35 rootfs
此结果将导致以下步骤失败: /psdk_rtos_auto/scripts/install_to_sd_card.sh
如何解决?
BR RIO