This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-RTOS-PROC:可以在 TI-RTOS 中打开吗?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/899541/ti-rtos-proc-can-open-in-ti-rtos

器件型号:TI-RTOS-PROC

您好!
我们正在 TI-RTOS 中寻找 CAN 驱动程序支持。 我看到、在 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/682902主题中 、有一个答案 提到了此类驱动程序的原型版本。 这是否仍然是一个原型? 是否可以将其作为起点/测试?

在将来的版本中、也可以实施 CANopen。

谢谢、

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的安德烈:

    我在寻找它。 可能需要一天的时间才能找到它。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、
    找到驱动程序是否幸运? 有一个良好的起点会有很大帮助;-)

    谢谢、

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的安德烈:

    我当天给你一位朋友提出了请求。 我将把它放在一个盒子账户中、并以这种方式与您分享。 它太大、无法放在 e2e 上。

    Todd  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脱机工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Todd、

    我将查看它并告诉您!

    谢谢、

    安德烈