This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:BIOS USB 2.00.00.01

Guru**** 2546510 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/894178/tms320c6748-bios-usb-2-00-00-01

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:OMAPL138PROCESSOR-SDK-C6748

你(们)好

我想在 BIOS 6.x 上使用 rtfs RTFS 发行说明。

    • 使用 BIOS 6.x 所需的软件

      • DSP/BIOS 6.21.01.16 或更高版本。

      • EDMA 3 LLD 2.00.01.04或更高版本。

      • PSP (平台支持包) 2.00.01或更高版本。

    • BIOS USB 2.00.00.01或更高版本。

但我找不到 BIOS USB 2.00.00.01、我只能找到  1.10.03.01。

您能给我一个下载链接吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、BIOS USB 已停止、下载已删除。 您可以在以下主题中查看讨论: https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/embedded/tirtos/f/355/t/280753

    处理器 SDK 中有一个 FATFS 模块。 这是否适合您?

    处理器 SDK 可从以下位置下载: http://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-C6748

    安装后、您可以在 C:\ti\pdk_omapl138_1_0_10\packages\ti\fs\fatfs 下查看 FATFS 模块

    还有一个 MMCSD + FATFS 示例、 用于初始化 mmcsd 卡并检查有效的 FAT 分区。 当检测到有效的 FAT 分区时,将提供用于执行命令的控制台接口。 支持以下控制台命令:ls (用于列出目录的文件)、cd (更改目录)、pwd (当前工作目录)和 cat (文本文件读取操作)。

    以下是有关此示例的文档: http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_device_drv.html#mmcsd

    此致、
    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sahin

    感谢您的回复。

    实际上、我想使用 BIOSUSB 来测试 USB2.0和 usb1.1端口、因为 Stareware 不支持 USB 1.1。

    PROCESSOR-SDK-C6748的演示是否支持 USB2.0和 usb1.1端口?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Processor SDK 提供了 USB 2.0端口的驱动程序示例、但不提供 USB 1.1端口的驱动程序示例。 给您带来的不便、我深表歉意。  

    此致、
    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sahin

    感谢您的回复。

    我使用 BIOSUSB 库、它可以检测 USB2.0和 usb1.1端口。

    到目前为止,这对我来说已经足够了。

    谢谢。