This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:主域和 MCU 域之间的时钟共享/SYNC

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/899500/tda4vm-clock-sharing-sync-between-main-domain-and-mcu-domain

器件型号:TDA4VM

大家好,  

我们希望在主域和 MCU 域之间共享时钟信号。 具体而言、我们希望将 MCU 域上的时钟与 PTP 同步、然后将该信号作为只读信号与主域共享、而不将以太网端口映射到主域。

  1. 这是否可以从硬件角度(例如 GTC)进行?
  2. 这是否由 PSDK 中的驱动程序、特别是 RA 和 QA 实现?

此致

卡洛

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    -1-

    这可以使用 GTC.或甚至 DMTimer 来实现

    • 首先、我们必须在 MCU 域上运行 PTP、并将 MCU 域 CPTS 与网络中的 PTP 主站同步。
    • 完成后、我们必须配置 Timesync 路由器(TSR)、以将 GTC/DMTimer 脉冲路由到 MCU 域 CPTS 的硬件推送。
    • 通过此操作、我们将从 CPTS 获取周期性硬件推送事件(具有这些事件的同步时间戳)。 使用此方法、我们必须建立关系 b/w 计时器。

    -2-

    目前,在科索沃解放军/解放军中也没有执行这项规定。

    此致、

    Karan