主题中讨论的其他器件:UCD9090、 UCD9244
我使用的 EVM 板标记为运行 TI 处理器 SDK 版本03.03.00.04的修订版40。
root@k2hk EVM:~# uname -r 4.4.41-rt50-g968d071ce9
我运行 USB 传输测试、其中包括从 USB 2.0闪存驱动器读取数据以及循环写入/dev/null
DD of=/tmp/400M if=/dev/sda1 bs=100m count=4
经过几次迭代后、dd 命令将失败、并在 dmesg 中显示以下消息:
[158.182218] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机未响应停止端点命令。 [158.190347] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:假设主机正在运行、正在停止主机。 [158.217515] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: hc 已死亡;正在清理 [158.223138] USB 1-1:USB 断开连接、器件编号2 [158.292307] SD 0:0:0:0:[SDA]标签#0未知(0x2003)结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00 [158.292315] SD 0:0:0:0:0:[SDA]标签#0 CDB:操作码= 0x28 00 01 35 10 00 00 10 00 [158.292321] blk_update_request:I/O error、dev sda、sector 79120 [158.325628] SD 0:0:0:0:[SDA]标签#0未知(0x2003)结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00 [158.325638] SD 0:0:0:0:0:[SDA]标签#0 CDB:操作码= 0x28 00 01 35 20 00 f0 00 [158.325643] blk_update_request:I/O error、dev sda、sector 79136 [158.423929] dev sda1上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块9856、异步页面读取
已完成以下 UCD 更新:
- UCD9090_104_A04_TI_30%_20151120.txt
- UCD9244_52_A05.txt
有什么建议吗?