This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6415:检查引脚状态

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6415

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/899314/tms320c6415-checking-pin-state

器件型号:TMS320C6415

您好!  

我们有一位客户申请 TMS320C6415的 BSDL 文件。 但是、BSDL 文件似乎不可用。 他提到、他想使用 xjanalyzer 检查焊球/引脚的状态、并需要 BSDL 文件。  

如果有其他可供我们推荐的方案、我是否可以征求您的意见?

非常感谢

此致、
Elisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    TMS320C6415是一款旧器件、除了产品文件夹中显示的信息外、我们无法找到任何其他内部信息。

    https://www.ti.com/product/TMS320C6415

    遗憾的是、我们也无法支持该器件。 您可以在 E2E 中搜索以前 讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。  

    对由此给您带来的不便和缺乏指导表示遗憾。

    雷克斯