This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:建议连接 wifi + BT 模块

Guru**** 2546750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, AM4378, AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/898442/am4376-recommendation-to-attach-wifi-bt-module

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件:CC2640AM4378AM4372

尊敬的香榭丽舍

我的客户正在寻找 AM437x EVM、它可以连接 WIFI 模块和 BT 器件(CC2640)、以便在 AM437x EVM 中测试 WIFI 和 BLE。

您能否为此推荐 AM437x EVM 和 BT 模块(EVM)?

在哪里可以找到适合这种情况的 SDK 软件?

我在下面找到、但我担心下面的软件版本太旧、无法与最新的处理器 Linux SDK 配合使用。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、SI、

    您能澄清一下您找到了什么软件、以及您正在寻找哪种 SDK 软件吗?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilink8 Wifi 可与任何具有 COM8连接器的 Sitara EVM 配合使用。  或者、WL8可与成本更低的 BeagleBone 板配合使用、例如采用 Wilink8 Cape 的 BeagleBone Black。  

    我可以让 BLE 团队的某个人响应 CC2640、但我不知道该器件的任何 Linux 支持。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目标软件 SDK 是 Linux 处理器 SDK。 我想知道 Wilink8是否有驱动程序。  

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户正在使用 AM4378 SK EVM、我建议将其安装在 Wilink8模块下方。

    http://www.ti.com/tool/WL1837MODCOM8I

    http://www.ti.com/tool/TIDC-WL1835MODCOM8B

    是否有任何参考设计和软件如何将 CC2640连接到 AM4378 SK EVM?

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sung-IL"]

    目标软件 SDK 是 Linux 处理器 SDK。 我想知道 Wilink8是否有驱动程序。

    [/报价]

    WL8的 Linux 处理器 SDK 插件位于此处"

    http://www.ti.com/tool/WILINK8-WIFI-NLCP

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sung-IL、

    您是否计划将 CC2640用作网络处理器? 我们有一个 simple_np 项目、您可以通过 UART 或 SPI 与之通信、但没有 Linux 驱动程序供您入门。 您打算使用哪个模块/版本的 CC2640?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我还没有得到详细要求、也无法确定 CC2640模块。 我正在与当地 FAE 合作解决这个问题。 我将检查 CC2640如何连接到 AM4372 EVM。

    谢谢、此致、

    SI