This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:从 J6ECO/TDA2E 开始

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2E, DRA726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/898478/tda2e-start-with-j6eco-tda2e

器件型号:TDA2E
主题中讨论的其他器件: DRA726

您好!

我有一个带 DRA726处理器的 J6ECO/TDA2E EVM CPU 板。 几个问题:

1.能否将 J6ECO/TDA2E 与 processor_sdk_vision 搭配使用? 或者我需要另一个 SDK。
2.如果我 将使用 processor_sdk_vision、我的电路板的示例将为:
a) sample_app - tda2x_vm_BIOS_all? 这些示例是否适用于 J6ECO/TDA2E?
b)应用- tda2ex_vm_BIOS_all 还是 tda2xx_evm_BIOS_all? 有什么区别吗?

3.源代码中的哪个定义是我的电路板 SOC_TDA2XXX 或 SOC_DRA72x 或 SOC_TDA2EX 的正确定义?
电路板 TDA2E 的名称(在 EVM 上编写)、但已安装 DRA726处理器。 TDA2EX 和 DRA726是相同的? 它们之间是否存在差异?

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您可以使用 processor_sdk_vision、具体取决于您的要求。

    2) 2)如果您想在 A15内核上运行 BIOS、请使用应用程序- tda2ex_evm_BIOS_all。(A15_target_os=BIOS)

    如果 您想在 A15内核上运行 Linux、请使用应用程序- tda2ex_evm_linux_all。(A15_target_os=Linux)

    3) SOC_TDA2EX、TDA2EX 和 DRA726 是相同的

    谢谢

    加维拉尤