This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:ECC 支持

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/894119/tda4vm-ecc-support

器件型号:TDA4VM

团队、

请详细说明 TRM 第8.2.1.1章 DDRSS 不支持的特性中的说明是什么意思: DDR 控制器的 ECC 引擎

我认为内联 ECC 完全受支持、那么"ECC 引擎"会怎么做? 这是否适用于额外的 ECC 存储器芯片?

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    DDRSS 有两种 ECC 实现方式、其中一种受支持、另一种不受支持。 我必须与设计团队确认、但我认为其中一个是在控制器逻辑内部实施的(不受支持)、另一个是在子系统(顶层)级别实施的(受支持)。  

    请告诉我目前是否需要更多信息。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin!  

    最好将其从 TRM 中移除、或更清楚地说明。 现在它有点令人困惑。

    此致、
     Robert