This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GStreamer 插件 ducatih264dec、视频装饰和 VPE 兼容性

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/896588/am5728-gstreamer-plugins-ducatih264dec-videorate-and-vpe-compatibility

器件型号:AM5728

您好!

我的目标是在 ducati264dec 插件之后和 VPE 插件之前获取静态 FPS。 但是、当我在 ducatih264dec 和 VPE 流水线之间放置视频胶合时、

流水线和错误日志示例:

 root@am57xx-evm:/run/media/sda1/Records # gst_debug=*VPE*:9 gst-launch-1.0文件 rc location=2020-03-26-10-54-42.mp4! qtdemux! h264parse! ducatih264dec! 视频装饰! VPE! fakesink

日志

root@am57xx-evm:/run/media/sda1/Records # gst_debug=*VPE*:9 gst-launch-1.0文件 rc location=2020-03-26-10-54-42.mp4! qtdemux! h264parse! ducatih264dec! 视频装饰! VPE! fakesink
正在将管道设置为暂停...
0:00:00.081086893 1563 0x1918a0调试 VPE gstvpe.c:1016:GST_VPE_CHANGE_STACE_STACD: 开始:更改状态 NULL ->就绪
0:00:00.081147405 1563 0x1918a0调试 VPE gstvpe.c:1028:GST_VPE_CHANGE_STACE_STACD: 返回父级状态更改:1.
0:00:00.081168227 1563 0x1918a0调试 VPE gstvpe。c:1044:GST_VPE_CHANGE_STACE_STACD: 结束
0:00:00.124542805 1563 0x1918a0调试 VPE gstvpe.c:1016:GST_VPE_CHANGE_STACE_STACD: 开始:更改状态就绪->已暂停
0:00:00.124631947 1563 0x1918a0调试 VPE gstvpe.c:724:GST_VPE_ACTIVE_MODE: GST_VPE_ACTIVE_MODE (ACTIVE = 1)
0:00:00.124948008 1563 0x1918a0调试 VPE gstvpe.c:731:GST_VPE_ACTIVE_MODE: GST_PAD_START_TASK 返回1
0:00:00.125010147 1563 0x1918a0调试 VPE gstvpe。c:1028:GST_VPE_CHANGE_STACE_STACD: 返回父级状态更改:1.
0:00:00.125039427 1563 0x1918a0调试 VPE gstvpe。c:1044:GST_VPE_CHANGE_STACE_STACD: 结束
管道是 PREROLLING ...
0:00:00.129580592 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:920:GST_VPE_EVENT: begin:event=stream-start
0:00:00.130028576 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:983:GST_VPE_EVENT: 端部 RET = 1
0:00:00.136124347 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:920:GST_VPE_EVENT: begin:event=caps
0:00:00.136466435 1563 0x190030调试 VPE gstvpe:c:115:GST_VPE_parse_input_cap: 输入电容:VIDEO /x-RAW、format=(string) NV12、width=(int) 896、height=(int) 400、framerate=(fraction) 24000/1001、 Pixer-Aspi-Ratio =(fraction) 4095/4096、DRM_mem=(布尔值) true
0:00:00.137209659 1563 0x190030调试 VPE gstvpe:c:186:GST_VPE_SET_OUTP_CAP: 下游允许的电容器:VIDEO /x-RAW、FORMAT=(string) NV12、width=(int)[ 1、2147483647 ]、height=(int)[ 1、 2147483647]、帧速率=(小数)[0/1、2147483647/1];VIDEO/x-RAW、format=(string) YUV、 width=(int)[1、2147483647]、height=(int)[1、2147483647]、帧速率=(分数)[0/1、 2147483647/1]; video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int)[ 1、2147483647]、 height=(int)[ 1、2147483647]、帧速率=(分数)[ 0/1、2147483647/1]
0:00:00.1376987971563 0x190030调试 VPE gstvpe:c:231:GST_VPE_SET_OUTP_CAP: 直通= true
0:00:00.138069352 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:286:GST_VPE_SET_OUTP_CAP: 帧速率转换:从24000/1001到24000/1001、repeer_factor:1.

0:00:00.138470976 1563 0x190030 INFO VPE gstvpe:c:755:GST_VPE_SINK_setcap: 设置大写完成1.
0:00:00.139085368 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:920:GST_VPE_EVENT: 开始:事件=段
0:00:00.139332621 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:983:GST_VPE_EVENT: 端部 RET = 1
0:00:00.139617125 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:920:GST_VPE_EVENT: 开始:事件=标签
0:00:00.139934000 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:983:GST_VPE_EVENT: 端部 RET = 1
0:00:00.140197845 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:920:GST_VPE_EVENT: 开始:事件=标签
0:00:00.140444285 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:983:GST_VPE_EVENT: 端部 RET = 1
0:00:00.140793693 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:920:GST_VPE_EVENT: 开始:事件=标签
0:00:00.141071040 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:983:GST_VPE_EVENT: 端部 RET = 1
0:00:00.148944920 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:920:GST_VPE_EVENT: begin:event=caps
0:00:00.149305552 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:115:GST_VPE_parse_input_cap: 输入电容:VIDEO /x-RAW、format=(string) NV12、width=(int) 896、height=(int) 400、framerate=(fraction) 24000/1001、 Pixer-Aspire-Ratio =(fraction) 4095/4096、DRM_mem=(布尔值) true、max-ref-frames=(int) 21
0:00:00.149650243 1563 0x190030调试 VPE gstvpe:c:121:GST_VPE_parse_input_cap: 已将电容器设置为与新电容器相同、返回 false
0:00:00.150034299 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:231:GST_VPE_SET_OUTP_CAP: 直通= true
0:00:00.150367277 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:286:GST_VPE_SET_OUTP_CAP: 帧速率转换:从24000/1001到24000/1001、repeer_factor:1.

0:00:00.150945883 1563 0x190030 INFO VPE gstvpe:c:755:GST_VPE_SINK_setcap: 设置大写完成1.
0:00:00.176332130 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:920:GST_VPE_EVENT: 开始:事件=标签
0:00:00.176772469 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:983:GST_VPE_EVENT: 端部 RET = 1
0:00:00.189328546 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:920:GST_VPE_EVENT: 开始:事件=标签
0:00:00.189716832 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:983:GST_VPE_EVENT: 端部 RET = 1
0:00:00.202571728 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:920:GST_VPE_EVENT: 开始:事件=标签
0:00:00.202779290 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:983:GST_VPE_EVENT: 端部 RET = 1
0:00:00.206226360 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:835:GST_VPE_CHAINE: 链:0:00:00.006675010 (ptr bb55324a18)
0:00:00.206301512 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:550:GST_VPE_create: DCE_INIT()完成
0:00:00.206405456 1563 0x190030调试 VPE gstvpe:c:115:GST_VPE_parse_input_cap: 输入电容:VIDEO /x-RAW、format=(string) NV12、width=(int) 896、height=(int) 400、framerate=(fraction) 24000/1001、 Pixer-Aspire-Ratio =(fraction) 4095/4096、DRM_mem=(布尔值) true、max-ref-frames=(int) 21
0:00:00.206534288 1563 0x190030调试 VPE gstvpe:c:121:GST_VPE_parse_input_cap: 已将电容器设置为与新电容器相同、返回 true
0:00:00.206697930 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:577:GST_VPE_INIT_INIT_INPUT_BUFS: 使用最小输入缓冲器:12.
0:00:00.206757304 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:578:GST_VPE_INIT_INIT_INPUT_BUFS: 解析/设置上限完成
0:00:00.207118912 1563 0x190030调试 VPE gstvpe:c:584:GST_VPE_INIT_INIT_INPUT_BUFS: GST_VPE_INIT_INPUT 缓冲完成
0:00:00.207233429 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:231:GST_VPE_SET_OUTP_CAP: 直通= false
0:00:00.207380968 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:286:GST_VPE_SET_OUTP_CAP: 帧速率转换:从24000/1001到24000/1001、repeer_factor:1.

0:00:00.207668400 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAINE: 导入不是由 self b53224a18分配的缓冲区
0:00:00.207729888 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.207804714 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:0/128、0
0:00:00.207915002 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.208044648 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新的缓冲区、索引:0
0:00:00.208141922 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:599:GST_VPE_SET_STREGUSE_STREGUSE: 致电 open (/dev/v4l/by-path/platform-489d0000.vpe-video-index0)
0:00:00.208312560 1563 0x190030调试 VPE gstvpe:c:605:GST_VPE_SET_STREGUSE_STREGUSE_STREGUSTER_STREGUSE: 已打开/dev/v4l/by-path/platform-489d0000.vpe-video-index0
0:00:00.208428541 1563 0x190030调试 VPE gstvpe:c:531:GST_VPE_PRINT_DRIVER_权 能: 驱动程序:'VPE'
0:00:00.208504344 1563 0x190030调试 VPE gstvpe:c:532:GST_VPE_PRINT_DRIVER_权 能: 卡:'VPE'
0:00:00.208745416 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:533:GST_VPE_PRINT_DRIVER_权 能: BUS_INFO:"平台:VPE"
0:00:00.208848709 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:534:GST_VPE_PRINT_DRIVER_权 能: 版本:0004133b
0:00:00.209040818 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:535:GST_VPE_PRINT_DRIVER_权 能: 能力:84204000
0:00:00.209159240 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:433:GST_VPE_INPUT_SET_Fmt: 输入 S_FMT 字段:0、图像:896x400、numbuf:12
0:00:00.209280914 1563 0x190030调试 VPE gstvpe:c:441:GST_VPE_INPUT_SET_Fmt: sizeimage[0]= 537600、sizeimage[1]= 0
0:00:00.209406493 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:450:GST_VPE_INPUT_SET_Fmt: 裁剪值:顶部:24、左侧:32、宽度:720、高度:304
0:00:00.209533048 1563 0x190030调试 VPE gstvpe:356:GST_VPE_OUTPUT 设置 fmt: VPE:输出 S_FMT 图像:720x304
0:00:00.209704986 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:364:GST_VPE_OUTPUT 设置 fmt: sizeimage[0]= 328320、sizeimage[1]= 0
0:00:00.209779976 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:577:GST_VPE_INIT_INIT_INPUT_BUFS: 使用最小输入缓冲器:12.
0:00:00.209890101 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:578:GST_VPE_INIT_INIT_INPUT_BUFS: 解析/设置上限完成
0:00:00.210060576 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.210177370 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.210289773 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.210401362 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.210511000 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.210657725 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.210772568 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.210883669 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.210994120 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.211104570 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.211217136 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.211346293 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.211472685 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.211687568 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.211798669 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.211902776 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.212022661 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.212126605 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.212231037 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.212339048 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.212458120 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.212809642 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.212927413 1563 0x190030 debug VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.213226720 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.213521309 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.213623464 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.213687392 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.213836720 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.213937573 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00.214038589 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00:00 214147250 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00:00 214245826 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输入、索引= 0、FD = 27、平面[0]、大小= 537600、 平面[1]大小= 0
0:00:00:00 214337082 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:641:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:开始类型为:10的流处理
0:00:00:00 214727808 1563 0x190030 debug VPE gstvpebuffer.c:96:GST_VPE_buffer_new:分配了新的 VPE 缓冲器、720x304、索引:0、类型:9
0:00:00:00 214786042 1563 0x190030 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bb53224ab8
0:00:00:00 214842976 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:221:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:buf 标记为空闲:index = 0、q_cnt = 0
0:00:00.215012962 1563 0x190030 debug VPE gstvpebuffer.c:96:GST_VPE_buffer_new:分配了新的 VPE 缓冲器、720x304、索引:1、类型:9
0:00:00.215090717 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=b53224b58
0:00:00.215147325 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:221:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:buf 标记为空闲:index = 1、q_cnt = 0
0:00:00.215325120 1563 0x190030 debug VPE gstvpebuffer.c:96:GST_VPE_buffer_new:分配了新的 VPE 缓冲器、720x304、索引:2、类型:9
0:00:00.215400434 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:输入用于输出 Q、buf=bb53224bf8
0:00:00.215454765 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:221:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebbufferpool:buf 标记为空闲:index = 2、q_cnt = 0
0:00:00.215579042 1563 0x190030 debug VPE gstvpebuffer.c:96:GST_VPE_buffer_new:分配了新的 VPE 缓冲器、720x304、索引:3、类型:9
0:00:00.215751306 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bb53224c98
0:00:00.215816373 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:221:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebbufferpool:buf 标记为空闲:index = 3、q_cnt = 0
0:00:00.215955778 1563 0x190030 debug VPE gstvpebuger.c:96:GST_VPE_buffer_new:分配了一个新的 VPE 缓冲器、720x304、索引:4、类型:9
0:00:00.216047685 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bb5324d38
0:00:00.216092906 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:221:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:buf 标记为空闲:index = 4、q_cnt = 0
0:00:00.216333002 1563 0x190030 debug VPE gstvpebuffer.c:96:GST_VPE_buffer_new:分配了新的 VPE 缓冲器、720x304、索引:5、类型:9
0:00:00.216425234 1563 0x190030 debug VPE gstvpebbufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=b53224dd8
0:00:00.216472245 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:221:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:buf 标记为空闲:index = 5、q_cnt = 0
0:00:00.216630845 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:624:gst_vpe_set_streaming: GST_VPE_INIT_OUTPUT 缓冲器完成
0:00:00.216791722 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输出、索引= 0、FD = 57、平面[0]、大小= 328320、 平面[1]大小= 0
0:00:00.216892738 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输出、索引= 0、FD = 57、平面[0]、大小= 328320、 平面[1]大小= 0
0:00:00.216999610 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输出、索引= 0、FD = 57、平面[0]、大小= 328320、 平面[1]大小= 0
0:00:00.217107458 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询缓冲区输出、索引= 0、FD = 57、平面[0]、大小= 328320、 平面[1]大小= 0
0:00:00.217228320 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输出、索引= 0、FD = 57、平面[0]、大小= 328320、 平面[1]大小= 0
0:00:00.217319413 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:609:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:查询 buf 输出、索引= 0、FD = 57、平面[0]、大小= 328320、 平面[1]大小= 0
0:00:00.217865160 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:636:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming: vpebufferpool:OP QBUF 成功:index = 0
0:00:00.218332664 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:636:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming: vpebufferpool:OP QBUF 成功:index = 1
0:00:00.218836930 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:636:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming: vpebufferpool:OP QBUF 成功:index = 2
0:00:00.219306224 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:636:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming: vpebufferpool:OP QBUF 成功:索引= 3
0:00:00.219777632 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:636:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming: vpebufferpool:OP QBUF 成功:index = 4
0:00:00.220242858 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:636:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming: vpebufferpool:OP QBUF 成功:index = 5
0:00:00.220296050 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:641:GST_VPE_buffer_pool_set_streaming:开始类型流:9.
0:00:00.220361768 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器0
0:00:00.220410893 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:队列缓冲区、FD:27
0:00:00.220505402 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=31
0:00:00.220767946 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 0后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.220882789 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_dequeue:为输出 Q 输入
0:00:00.220936632 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:294:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:没有从输出 Q 到 DQBUF 的缓冲区、请重试
0:00:00.220980226 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:697:GST_VPE_buffer_pool_alloc_buffer:失败(无)
0:00:00.221002349 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.221026098 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:294:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:没有从输入 Q 到 DQBUF 的缓冲区、请重试
0:00:00.221098322 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:835:GST_VPE_CHAINE: 链:0:00:00.048383343 (ptr bb5324e78)
0:00:00.221150213 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器1
0:00:00.221204544 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队缓冲区、FD:27
0:00:00.221268634 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=30
0:00:00.221360704 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 0后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.228183432 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:835:GST_VPE_CHAINE: 链:0:00:00.090091676 (ptr b55304558)
0:00:00.228246546 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAINE: 导入不由 self bb5304558分配的缓冲区
0:00:00.228507789 1563 0x190030 debug VPE gstvpebbufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.2285707411563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:1/128、1.
0:00:00.228698272 1563 0x190030 debug VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.228757320 1563 0x190030 debug VPE gstvpebufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新的缓冲区、索引:1.
0:00:00.228878994 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器2
0:00:00.228923402 1563 0x190030 debug VPE gstvpebbufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队缓冲区、FD:34
0:00:00.229018400 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:379:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=29
0:00:00.229184808 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 1后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.231118101 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.231222045 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:0、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.231253440 1563 0x190090调试 VPE gstvpe.c:499:GST_VPE_DEqueue_loop: 推送:0:00:00.006675000 (ptr bb5324ab8)
管道是 PREROLLED...
正在将管道设置为正在播放...
0:00:00.232022690 1563 0x1918a0调试 VPE gstvpe.c:992:GST_VPE_src_event: 开始:事件=延迟
0:00:00.232084992 1563 0x1918a0调试 VPE gstvpe.c:1003:GST_VPE_src_event: 结束
0:00:00.232241152 1563 0x190090 log VPE gstvpepbufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.232338264 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:1、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.232373400 1563 0x190090调试 VPE gstvpe:c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.048383000 (ptr bb55324b58)
0:00:00.232393408 1563 0x1918a0调试 VPE gstvpe.c:1016:GST_VPE_CHANGE_ST态: 开始:更改状态已暂停->正在播放
0:00:00.232416506 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bb53224ab8
0:00:00.232419434 1563 0x1918a0调试 VPE gstvpe.c:1028:GST_VPE_CHANGE_STACE_STACD: 返回父级状态更改:1.
0:00:00.232475066 1563 0x1918a0调试 VPE gstvpe。c:1044:GST_VPE_CHANGE_STACE_STACD: 结束
0:00:00.232517360 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 0
0:00:00.232543712 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.232697594 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:2、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.232737285 1563 0x190090调试 VPE gstvpe.c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.090091000 (ptr bbb5324bf8)
新时钟:GstSystemClock
0:00:00.232772584 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=b53224b58
0:00:00.232854568 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 1
0:00:00.232880106 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.232902880 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:294:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:没有从输出 Q 到 DQBUF 的缓冲区、请重试
0:00:00.232921098 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:697:GST_VPE_buffer_pool_alloc_buffer:失败(无)
0:00:00.232939317 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_dequeue:为输入 Q 输入
0:00:00.232965018 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:31
0:00:00.232989418 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:0、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.233008125 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_dequeue:为输入 Q 输入
0:00:00.233092386 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:30
0:00:00.233111581 1563 0x190090 WARN VPE gstvpepbufferpool.c:307:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:未排队的已排缓冲区、索引:0
0:00:00.233200397 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:835:GST_VPE_CHAIN: 链:0:00:00.131800010 (ptr b5336140)
0:00:00.233250824 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAINE: 导入不由 self b5336140分配的缓冲区
0:00:00.233290514 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.23334597 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:2/128、1.
0:00:00.23371848 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.233980546 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新的缓冲区、索引:2
0:00:00.234158016 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器2
0:00:00.234687984 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队缓冲区、FD:35
0:00:00.234828690 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_Buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=30
0:00:00.235025354 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 2后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.235636981 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:920:GST_VPE_EVENT: 开始:事件=标签
0:00:00.235767440 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:983:GST_VPE_EVENT: 端部 RET = 1
0:00:00.239211418 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:835:GST_VPE_CHAIN: 链:0:00:00.173508343 (ptr bb5336000)
0:00:00.239283642 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAINE: 导入不由 self b5336000分配的缓冲区
0:00:00.239353426 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.239414914 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:3/128、2.
0:00:00.239464853 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.239641509 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新缓冲区、索引:3
0:00:00.239718776 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAIN: 将缓冲器推入 V4L2驱动器3.
0:00:00.239773757 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队缓冲区、FD:32
0:00:00.239891528 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=31
0:00:00.240143661 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 3后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.243208464 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.243335506 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:3、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.243374709 1563 0x190090调试 VPE gstvpe:c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.131800000 (ptr bb5324c98)
0:00:00.243418629 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bb53224bf8
0:00:00.243517368 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 2
0:00:00.243550226 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_dequeue:为输出 Q 输入
0:00:00.243671576 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:4、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.243714357 1563 0x190090调试 VPE gstvpe.c:499:GST_VPE_DEqueue_loop: 推送:0:00:00.173508000 (ptr bb5324d38)
0:00:00.243756650 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bb53224c98
0:00:00.243858154 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 3
0:00:00.243910696 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.243944368 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:294:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:没有从输出 Q 到 DQBUF 的缓冲区、请重试
0:00:00.244009922 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:697:GST_VPE_buffer_pool_alloc_buffer:失败(无)
0:00:00.244050426 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.244201218 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:29
0:00:00.244298330 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:1、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.244247578 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:835:GST_VPE_CHAINE: 链:0:00:00.215216676 (ptr b5304378)
0:00:00.244393490 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.244824394 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:30
0:00:00.244862946 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:2、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.244961197 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.245148914 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:31
0:00:00.245216421 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:3、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.245264082 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.245303610 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:332:gst_vpe_buffer_pool_degqueue:没有缓冲区要从输入 Q 去队列
0:00:00.245351922 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAINE: 导入不由 self bb5304378分配的缓冲区
0:00:00.245413248 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.245470832 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:4/128、0
0:00:00.245519469 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.245585186 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新的缓冲区、索引:4
0:00:00.245662616 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器1
0:00:00.245715157 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队缓冲区、FD:36
0:00:00.245766885 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=31
0:00:00.246143784 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 4后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.250218909 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:835:GST_VPE_CHAINK: 链:0:00:00.256925010 (ptr bb53045f8)
0:00:00.250453962 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAIN: 导入不由 self bb53045f8分配的缓冲区
0:00:00.250677792 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.250905037 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:5/128、1.
0:00:00.251114064 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.251327320 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新的缓冲区、索引:5
0:00:00.251547408 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器2
0:00:00.251805397 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队缓冲区、FD:39
0:00:00.252045168 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=30
0:00:00.252433941 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 5后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.255415458 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.255537784 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:5、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.255582354 1563 0x190090 debug VPE gstvpe:c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.215216000 (ptr bb5324dd8)
0:00:00.25564656 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bb5324d38
0:00:00.255749088 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 4
0:00:00.255785362 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.255906061 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:0、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.255948029 1563 0x190090调试 VPE gstvpe:c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.256925000 (ptr bbb5324ab8)
0:00:00.255990322 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=b53224dd8
0:00:00.256250101 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 5
0:00:00.256293208 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.256326717 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:294:GST_VPE_buffer_pool_dequeue:没有从输出 Q 到 DQBUF 的缓冲区、请重试
0:00:00.2563557 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:697:GST_VPE_buffer_pool_alloc_buffer:失败(无)
0:00:00.256380072 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.256477184 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:31
0:00:00.256512482 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:4、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.256572181 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.256784949 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:30
0:00:00.256829357 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:5、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.256877018 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.256905322 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:332:gst_vpe_buffer_pool_degqueue:没有缓冲区要从输入 Q 去队列
0:00:00.256787226 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:835:GST_VPE_CHAINE: 链:0:00:00.298633343 (ptr bb5324f18)
0:00:00.257206418 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAIN: 导入不是由 self b53224f18分配的缓冲区
0:00:00.257421138 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.257648221 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:6/128、0
0:00:00.257784861 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.257930448 1563 0x190030 debug VPE gstvpebufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新的缓冲区、索引:6
0:00:00.258069040 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器1
0:00:00.258125160 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队缓冲区、FD:38
0:00:00.258265216 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=30
0:00:00.258563546 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 6后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.259036256 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:920:GST_VPE_EVENT: 开始:事件=标签
0:00:00.259410226 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:983:GST_VPE_EVENT: 端部 RET = 1
0:00:00.263213048 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:835:GST_VPE_CHAINE: 链:0:00:00.340341676 (ptr b5304698)
0:00:00.263422400 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAINE: 导入不是由 self bb5304698分配的缓冲区
0:00:00.263635168 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.263863714 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:7/128、1.
0:00:00.264061517 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.264269730 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新缓冲区、索引:7
0:00:00.264467696 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器2
0:00:00.264678024 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队缓冲区、FD:40
0:00:00.264895509 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=31
0:00:00.265196930 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 7后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.267011314 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.267135754 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:1、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.267180650 1563 0x190090调试 VPE gstvpe:c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.298633000 (ptr bb55324b58)
0:00:00.267230264 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bb53224ab8
0:00:00.267336810 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 0
0:00:00.267374061 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00:00 267500453 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:2、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.267542421 1563 0x190090调试 VPE gstvpe:c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.340341000 (ptr bbb5324bf8)
0:00:00.267586341 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=b53224b58
0:00:00.267771130 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 1
0:00:00.267808218 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.267841565 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:294:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:没有从输出 Q 到 DQBUF 的缓冲区、请重试
0:00:00.267868568 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:697:GST_VPE_buffer_pool_alloc_buffer:失败(无)
0:00:00.267894920 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.267996261 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:30
0:00:00.268044410 1563 0x190090 log VPE gstvpepbufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:6、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.268094349 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.2688252461 1563 0x190090 log VPE gstvpepbufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:31
0:00:00:00 2682290362 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:7、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00:00 268336397 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.268364701 1563 0x190090 log VPE gstvpepbufferpool.c:332:GST_VPE_buffer_pool_dequeue:没有缓冲区要从输入 Q 去队列
0:00:00.269224394 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:835:GST_VPE_CHAIN: 链:0:00:00.382050010 (ptr bb53361e0)
0:00:00.269448061 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAINE: 导入不由 self b53361e0分配的缓冲区
0:00:00.269667010 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.269867578 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:8/128、0
0:00:00.270058224 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.270264810 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新的缓冲区、索引:8
0:00:00.270484410 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAIN: 将缓冲器推入 V4L2驱动器1
0:00:00.270702872 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队缓冲区、FD:37
0:00:00.270896933 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:379:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=31
0:00:00.271192661 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 8后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.275220613 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:835:GST_VPE_CHAINE: 链:0:00:00.423758343 (ptr bb532b50)
0:00:00.275430778 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAINE: 导入不是由 self bb5323b50分配的缓冲区
0:00:00.275669085 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.275874045 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:9/128、1.
0:00:00.276065341 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.276269976 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新缓冲区、索引:9
0:00:00.276469893 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器2
0:00:00.276701368 1563 0x190030 debug VPE gstvpebbufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队缓冲区、FD:43
0:00:00.276902098 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=30
0:00:00.277196525 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 9后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.278480290 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.278681184 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:3、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.278735352 1563 0x190090调试 VPE gstvpe.c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.382050000 (ptr bbb5324c98)
0:00:00.278783013 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bb55324bf8
0:00:00.278889072 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 2
0:00:00.278942752 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.279110461 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:4、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.279152754 1563 0x190090调试 VPE gstvpe.c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.423758000 (ptr bb5324d38)
0:00:00.279196674 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bb53224c98
0:00:00.279300456 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 3
0:00:00.279335917 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.279369101 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:294:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:没有从输出 Q 到 DQBUF 的缓冲器、请重试
0:00:00.279395453 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:697:GST_VPE_buffer_pool_alloc_buffer:失败(无)
0:00:00.279422130 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_dequeue:为输入 Q 输入
0:00:00.279526237 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:31
0:00:00.279562186 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:8、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.2796433032 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.279807162 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:30
0:00:00.279844738 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:9、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.279890610 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.279918752 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:332:GST_VPE_buffer_pool_dequeue:没有缓冲区要从输入 Q 去队列
0:00:00.281218296 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:835:GST_VPE_CHAINE: 链:0:00:00.465466676 (ptr bb5336500)
0:00:00.281418376 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAIN: 导入不由 self b5336500分配的缓冲区
0:00:00.281652290 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.281856274 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:10/128、0
0:00:00.282047408 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.282253506 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新的缓冲区、索引:10
0:00:00.282451309 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器1
0:00:00.282684573 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:队列缓冲区、FD:42
0:00:00.282901570 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_Buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=30
0:00:00.283194208 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 10后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.283703680 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:920:GST_VPE_EVENT: 开始:事件=标签
0:00:00.284077488 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:983:GST_VPE_EVENT: 端部 RET = 1
0:00:00.288193930 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:835:GST_VPE_CHAINE: 链:0:00:00.507175010 (ptr bb5336640)
0:00:00.288385226 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAINE: 导入不由 self b5336640分配的缓冲区
0:00:00.288541386 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.288715277 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:11/128、1.
0:00:00.288864768 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.289028085 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新的缓冲区、索引:11
0:00:00.289201162 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器2
0:00:00.289378306 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队缓冲区、FD:44
0:00:00.289530888 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=31
0:00:00.289782533 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 11后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.290024744 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_dequeue:为输出 Q 输入
0:00:00.290119416 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:5、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.290154714 1563 0x190090调试 VPE gstvpe:c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.465466000 (ptr bb5324dd8)
0:00:00.290192616 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bbb55324d38
0:00:00.290287938 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 4
0:00:00.290317381 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_dequeue:为输出 Q 输入
0:00:00.290399202 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:294:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:没有从输出 Q 到 DQBUF 的缓冲区、请重试
0:00:00.290421000 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:697:GST_VPE_buffer_pool_alloc_buffer:失败(无)
0:00:00.290442472 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.290526408 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:30
0:00:00.2905525 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:10、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.290594240 1563 0x190090 log VPE gstvpepbufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.290726488 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:31
0:00:00.290755117 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:11、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.290837589 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.290862314 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:332:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:没有缓冲区从输入 Q 脱机
0:00:00.294189498 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:835:GST_VPE_CHAINE: 链:0:00:00.548883343 (ptr bb5336280)
0:00:00.294355743 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAINE: 导入不由 self b5336280分配的缓冲区
0:00:00.294526869 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.294702223 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:12/128、0
0:00:00.294852527 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.295015357 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新的缓冲区、索引:12
0:00:00.295171517 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAIN: 将缓冲器推入 V4L2驱动器1
0:00:00.295486765 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队缓冲区、FD:41
0:00:00.295777450 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=31
0:00:00.296143775 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 12后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.300219714 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:835:GST_VPE_CHAINE: 链:0:00:00.590591676 (ptr bb5323a10)
0:00:00.300428741 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAINE: 导入不是由 self b5323a10分配的缓冲区
0:00:00.300638581 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.300863711 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:13/128、1.
0:00:00.301061677 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.301267613 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新的缓冲区、索引:13
0:00:00.301465578 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器2
0:00:00.301677533 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队缓冲区、FD:47
0:00:00.301871919 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_Buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=30
0:00:00.302190909 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 13后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.302424010 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_dequeue:为输出 Q 输入
0:00:00.302577405 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:0、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.302665407 1563 0x190090调试 VPE gstvpe.c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.507175000 (ptr bbb5324ab8)
0:00:00.302713719 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=b53224dd8
0:00:00.302818639 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 5
0:00:00.302856703 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.302974311 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:1、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.3016442 1563 0x190090 debug VPE gstvpe:c:499:GST_VPE_DEqueue_loop: 推送:0:00:00.548883000 (ptr bb55324b58)
0:00:00.3071911 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bbb55324ab8
0:00:00.303234578 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 0
0:00:00.303271829 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.30337399 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:2、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.303418066 1563 0x190090调试 VPE gstvpe.c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.590591000 (ptr bbb5324bf8)
0:00:00.303460034 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=b53224b58
0:00:00.303561375 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 1
0:00:00.303630509 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.303665482 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:294:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:没有从输出 Q 到 DQBUF 的缓冲区、请重试
0:00:00.303724042 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:697:GST_VPE_buffer_pool_alloc_buffer:失败(无)
0:00:00.303752509 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.303861983 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:31
0:00:00.303898909 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:12、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.303947871 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.304044983 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:30
0:00:00.304079957 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:13、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.304135589 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.304163730 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:332:gst_vpe_buffer_pool_degqueue:没有缓冲区要从输入 Q 去队列
0:00:00.308216245 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:835:GST_VPE_CHAINE: 链:0:00:00.6323300010 (ptr b53238d0)
0:00:00.308254309 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAIN: 导入不由 self b53238d0分配的缓冲区
0:00:00.308280010 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.308311893 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:14/128、0
0:00:00.30833317 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.308376146 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新的缓冲区、索引:14
0:00:00.308406727 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器1
0:00:00.308433567 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队缓冲区、FD:46
0:00:00.308459431 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_Buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=30
0:00:00.308590215 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 14后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.312218658 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:835:GST_VPE_CHAINE: 链:0:00:00.674008343 (ptr bb5323e70)
0:00:00.312255421 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAINE: 导入不是由 self b5323e70分配的缓冲区
0:00:00.312279983 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00:00 312311215 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:15/128、1.
0:00:00.312335453 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.312375957 1563 0x190030 debug VPE gstvpebbufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新的缓冲区、索引:15
0:00:00.312406863 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器2
0:00:00.312434842 1563 0x190030 debug VPE gstvpebbufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队缓冲区、FD:48
0:00:00.312461031 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=31
0:00:00.312594093 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 15后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.314269397 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.314391559 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:3、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.314437594 1563 0x190090调试 VPE gstvpe:c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.63230000 (ptr bb5324c98)
0:00:00.314488509 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bb55324bf8
0:00:00.314592941 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 2
0:00:00.314673135 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.314781309 1563 0x190090 log VPE gstvpepbufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:4、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.314824415 1563 0x190090调试 VPE gstvpe.c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.674008000 (ptr bb5324d38)
0:00:00.314882650 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bb53224c98
0:00:00.315022543 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 3
0:00:00.315060445 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.315094117 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:294:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:没有从输出 Q 到 DQBUF 的缓冲区、请重试
0:00:00.315120957 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:697:GST_VPE_buffer_pool_alloc_buffer:失败(无)
0:00:00:00 315147309 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_dequeue:为输入 Q 输入
0:00:00:00 315243933 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:30
0:00:00:00 315279882 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:14、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.315327543 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00:00 315424655 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:31
0:00:00:00 315471341 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:15、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00:00 315516399 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00:00 315544703 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:332:GST_VPE_buffer_pool_dequeue:没有缓冲区要从输入 Q 去队列
0:00:00.316209034 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:835:GST_VPE_CHAINE: 链:0:00:00.715716676 (ptr b5336320)
0:00:00.316244007 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAIN: 导入不是由 self b5336320分配的缓冲区
0:00:00.316268733 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.316300127 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:16/128、0
0:00:00.316323551 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.316363567 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新缓冲区、索引:16
0:00:00.316393661 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器1
0:00:00.316420501 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:队列缓冲区、FD:45
0:00:00.316445714 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=31
0:00:00.316573082 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 16后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.320213562 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:835:GST_VPE_CHAIN: 链:0:00:00.757425010 (ptr bb5323c90)
0:00:00.320250487 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAIN: 导入不是由 self b5323c90分配的缓冲区
0:00:00.320275538 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.320307583 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:17/128、1.
0:00:00.320331007 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.320370861 1563 0x190030 debug VPE gstvpebufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新的缓冲区、索引:17
0:00:00.320401279 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器2
0:00:00.320428119 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队缓冲区、FD:51
0:00:00.320453983 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_Buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=30
0:00:00.320570453 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 17后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.324212234 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:835:GST_VPE_CHAINE: 链:0:00:00.799133343 (ptr b53400b0)
0:00:00.324248997 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAINE: 导入不是由 self b53400b0分配的缓冲区
0:00:00.324273885 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.324305767 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:18/128、2.
0:00:00.324329191 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.324369370 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新缓冲区、索引:18
0:00:00.324399626 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器3.
0:00:00.324426629 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:队列缓冲区、FD:50
0:00:00.324452655 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=29
0:00:00.324570751 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 18后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00:00:325777575 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00:00:325900714 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:5、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.325946098 1563 0x190090调试 VPE gstvpe:c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.715716000 (ptr bb5324dd8)
0:00:00:00:325995061 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bb5324d38
0:00:00.326098191 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 4
0:00:00.326135767 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.326240850 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:0、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.326281842 1563 0x190090调试 VPE gstvpe.c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.757425000 (ptr bbb5324ab8)
0:00:00.326323810 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bbb55324dd8
0:00:00.326437677 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 5
0:00:00.326536578 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.326711282 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:1、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.326763173 1563 0x190090调试 VPE gstvpe。c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.799133000 (ptr bb55324b58)
0:00:00.326849386 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bb53224ab8
0:00:00.326969109 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 0
0:00:00.327005058 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.327039055 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:294:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:没有从输出 Q 到 DQBUF 的缓冲区、请重试
0:00:00.327065895 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:697:GST_VPE_buffer_pool_alloc_buffer:失败(无)
0:00:00.327092735 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.327200909 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:31
0:00:00:00 327237021 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:16、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.327285007 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.327484762 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:30
0:00:00.327521687 1563 0x190090 log VPE gstvpepbufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:17、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.327568047 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.327681914 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:29
0:00:00.327718189 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:18、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.327764061 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.327791877 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:332:GST_VPE_buffer_pool_dequeue:没有缓冲区要从输入 Q 去队列
0:00:00.329223650 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:835:GST_VPE_CHAINE: 链:0:00:00.840841676 (ptr bb5324978)
0:00:00.3294103 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAIN: 导入不是由 self b5324978分配的缓冲区
0:00:00.329347458 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.329408133 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:19/128、0
0:00:00.329457909 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.329526879 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新的缓冲区、索引:19
0:00:00.329584463 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器1
0:00:00.329672303 1563 0x190030调试 VPE gstvpebbufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队缓冲区、FD:52
0:00:00.329728423 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=29
0:00:00.330059613 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 19后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.334215095 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:835:GST_VPE_CHAINE: 链:0:00:00.882550010 (ptr bb53403d0)
0:00:00.334435509 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:876:GST_VPE_CHAIN: 导入不是由 self b53403d0分配的缓冲区
0:00:00.334667471 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:452:GST_VPE_buffer_pool_import:输入 GST_VPE_buffer_pool_get
0:00:00.334867063 1563 0x190030 WARN VPE gstvpebufferpool.c:471:GST_VPE_buffer_pool_import:分配新的输入缓冲区索引:20/128、1.
0:00:00.335083247 1563 0x190030调试 VPE gstvpebuffer.c:155:GST_VPE_buffer_import:导入缓冲区
0:00:00.335299594 1563 0x190030 debug VPE gstvpebufferpool.c:481:GST_VPE_buffer_pool_import:分配了新的缓冲区、索引:20
0:00:00.335498698 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器2
0:00:00.335708538 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队缓冲区、FD:49
0:00:00.335902925 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=30
0:00:00.336208250 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 20后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.337901610 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.338026050 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:2、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.338069970 1563 0x190090调试 VPE gstvpe:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.840841000 (ptr bbb5324bf8)
0:00:00.338120559 1563 0x190090 debug VPE gstvpebbufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=b53224b58
0:00:00.338224829 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 1
0:00:00.338261754 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.338367162 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:3、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.338407341 1563 0x190090调试 VPE gstvpe.c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.882550000 (ptr bbb5324c98)
0:00:00.338448983 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bbb53224bf8
0:00:00.338563663 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 2
0:00:00.338709087 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.33874777 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:294:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:没有从输出 Q 到 DQBUF 的缓冲区、请重试
0:00:00.338775943 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:697:GST_VPE_buffer_pool_alloc_buffer:失败(无)
0:00:00.338802458 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.338904287 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:29
0:00:00.338939261 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:19、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.338988223 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入
0:00:00.339100626 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:303:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:v4l2_index 的 DQBUF 输入:30
0:00:00.339137226 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for input succeeded、index:20、type:10、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.339181959 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_dequeue:为输入 Q 输入
0:00:00.339271101 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:332:GST_VPE_buffer_pool_dequeue:没有缓冲区可从输入 Q 进行去队列处理
0:00:00.340226767 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:835:GST_VPE_CHAINE: 链:0:00:00.924258343 (ptr bb5340510)
0:00:00.340430263 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAIN: 将缓冲器推入 V4L2驱动器1
0:00:00.340667106 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:队列缓冲区、FD:34
0:00:00.340868162 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=30
0:00:00.341159173 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 1后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.345215754 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:835:GST_VPE_CHAIN: 链:0:00:00.965966676 (ptr bb5340150)
0:00:00.345425757 1563 0x190030调试 VPE gstvpe。c:890:GST_VPE_CHAINE: 将缓冲器推入 V4L2驱动器2
0:00:00.345641615 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:355:GST_VPE_buffer_pool_queue:排队缓冲区、FD:32
0:00:00.345859263 1563 0x190030调试 VPE gstvpebufferpool.c:379:GST_VPE_Buffer_pool_queue:排队 V4L2_field_any index=29
0:00:00.346159709 1563 0x190030 log VPE gstvpebufferpool.c:395:GST_VPE_buffer_pool_queue:QBUF 索引= 3后的 Q_CNT、q_cnt:1.
0:00:00.349375791 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.349498605 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:4、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.349540735 1563 0x190090调试 VPE gstvpe:c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.924258000 (ptr bb5324d38)
0:00:00.349588397 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bb55324c98
0:00:00.349710071 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 3
0:00:00.349760010 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.349931949 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:314:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:DQBUF for output succeeded、index:5、type:9、field:1、q_cnt:1.
0:00:00.349974567 1563 0x190090调试 VPE gstvpe:c:499:GST_VPE_DELEGK_LOOP: 推送:0:00:00.965966000 (ptr bb5324dd8)
0:00:00.350018162 1563 0x190090 debug VPE gstvpebufferpool.c:197:GST_VPE_buffer_pool_put:为输出 Q 输入、buf=bb5324d38
0:00:00.350165213 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:214:GST_VPE_buffer_pool_put:vpebufferpool:输出 QBUF 成功:索引= 4
0:00:00.350201487 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输出 Q 输入
0:00:00.350235159 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:294:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:没有从输出 Q 到 DQBUF 的缓冲区、请重试
0:00:00.350261511 1563 0x190090调试 VPE gstvpebufferpool.c:697:GST_VPE_buffer_pool_alloc_buffer:失败(无)
0:00:00.350288026 1563 0x190090 log VPE gstvpebufferpool.c:274:GST_VPE_buffer_pool_degqueue:为输入 Q 输入

(GST-LAUNCH-1.0:1563):Gstreamer-critical **:16:30:23.892:GST_buffer_peek_memory:断言"GST_is_buffer (buffer)"失败

**(GST-LAUNCH-1.0:1563):严重**:16:30:23.892:GST_FD_MEMORY_GET_FD:断言'em!= NULL'失败
捕获到 SIGSEGV
0:00:00.352068738 1563 0x190030调试 VPE gstvpe.c:835:GST_VPE_CHAINE: 链:0:00:01.007675010 (PTR bb53360a0)
#0 __GI__POLL (timeout=1、NFDs=2、FDS=0x1b48a0)
#1 __GI__POLL (FDS=0x1b48a0、NFDs=2、超时=1)
2个 bb6 dd454a in??(2个 b6 dd454a 英寸) ()来自/usr/lib/libglib-2.0.so.0
旋转。 请运行'gdb GST-launch-1.0 1563'以继续调试、按 Ctrl-C 退出、或按 Ctrl-\转储内核。
^\退出(转储内核)
root@am57xx-EVM:/run/media/sda1/Records


但另一条没有 ducatih264dec 的管线工作正常。

正常工作的流水线示例:

 root@am57xx-EVM:/run/media/sda1/Records # gst-launch-1.0 videotestsrc! 视频装饰! VPE! fakesink

谢谢、

尼古拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolay、您好!

    您能告诉我在这里测试的 mp4流的分辨率和 fps 是多少?

    预期的目标 fps 是多少?

    您是否检查了当添加 VPE 而不是 Ducati 时会发生什么情况?

    谢谢

    RamPrasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、视频分辨率为720x304和24fps。 我还尝试了另一个不同分辨率的视频(全高清、高清等)。
    我尝试在视频插件后在电容器中设置不同的 fps。 但是、即使您根本没有在电容器中设置 fps、流水线也会始终崩溃。

    我犯了个错误。 如果没有 Ducati、我也会得到相同的错误。

    UPD:只有当 VPE 不进行分辨率转换(即 VPE 之后的电容器中未指定另一个分辨率)时,才能避免该错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolayy 您好、
    我不确定视频插件是否与基于硬件的插件(Ducati 和 VPE)配合使用
    gstducati 和 VPE 是基于硬件的插件、具有 dma-buf 的缓冲器共享机制
    但是、当视频装饰元素介于两者之间时、它是软件插件、并且它是根据预期的帧速率删除缓冲区的重复项。

    谢谢
    RamPrasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我需要做什么来获得静态 fps 而不是视频速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolay、您好!

    我测试了该流水线

    gst-launch-1.0文件 rc location=/usr/share/ti/video/HistoryOfTIAV-480p.mp4! qtdemux! 太棒了! ducatimpeg4dec! VPE! 'video/x-raw、width=(int) 1280、height=(int) 800'! 视频装饰! fakesink

    我看不到任何问题。 您是如何发现 fps 下降的?

    谢谢

    RamPrasad